This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:BDSL IDCode 错误

Guru**** 2575385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627570/am5718-bdsl-idcode-error

器件型号:AM5718

您好!

我在将 BDSL 与 CasCON 软件(Goepel)一起使用时遇到 IDCode 错误。

请告知存在差异的原因以及如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    IDCode 的前四位代表器件的变体。 您似乎正在使用 AM571x 版本1、如 TRM 的表1-5所示。 除了变量字段外、BSDL 在版本0和版本1之间没有变化、因此未发布新的 BSDL。 您需要编辑 BSDL 文件以更改变体字段。  

    此致、Bill

    AM571_TOP 的属性 IDCODE_register:实体为

    --版本、器件型号、ti 的制造商代码、lsb

    "0001"

    "1011100110111100"和

    "00000010111"和

    "1";

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    非常感谢您的帮助。