请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 您好!
我在将 BDSL 与 CasCON 软件(Goepel)一起使用时遇到 IDCode 错误。
请告知存在差异的原因以及如何解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在将 BDSL 与 CasCON 软件(Goepel)一起使用时遇到 IDCode 错误。
请告知存在差异的原因以及如何解决此问题。
您好、Kien、
IDCode 的前四位代表器件的变体。 您似乎正在使用 AM571x 版本1、如 TRM 的表1-5所示。 除了变量字段外、BSDL 在版本0和版本1之间没有变化、因此未发布新的 BSDL。 您需要编辑 BSDL 文件以更改变体字段。
此致、Bill
AM571_TOP 的属性 IDCODE_register:实体为
--版本、器件型号、ti 的制造商代码、lsb
"0001"和
"1011100110111100"和
"00000010111"和
"1";