This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:使用 TUSB8041进行 USB3.0仿真

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TUSB8040, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630138/am5718-usb3-0-simulation-with-tusb8041

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: TUSB8040TUSB8041

您好!  

我正在设计一个具有 AM5718和 TUSB8040集线器的 PCB、目前正在 Hyperlynx 中执行信号完整性分析。 我有两款器件的最新 IBIS 文件。  

但是、即使我只是连接端口而两者之间没有通道、我的性能也会下降(请参阅图片)。  

我对两个输出引脚(其中一个引脚反相)和 Sitara IBIS 文件中的模型177使用 USB3_wode 模型。 振荡器频率为2.5GHz (对于 USB3第1代?)。  

我出了什么问题? 我有一个 PCB 布局文件(.hyp-format)、如果我使用从该文件导出的电路、结果甚至会比上述文件更差。  

此致、

Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IBIS 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    这是 AFE 12的单端测量还是信号的差分测量? USB 驱动器和接收器之间连接的特征是什么? 我看不到分配的任何传输线路信息。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill 和 Biser、您好!  

    感谢您的回复!  

    上图中的波形图用于差分测量。 我移除了端口之间的传输线、以生成一个最小的示例。  

    我使用相同的 IBIS 模型创建了另一个示例、其中包含两条简单的45欧姆传输线(根据 USB 规范)。 请参阅下图(包括单端和差分测量、其中红色为差分测量):  

    也许您可以使用 IBIS-AMI 模型、这些模型会更好地工作?  

    此致、  

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    您能否在传输引脚上提供信号测量? 我觉得您在发送器中没有使用任何去加重信号。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在星期三为您提供测量结果(两天内没有 Hyperlynx 访问权限)。 用于 TUSB8041的 USB_wode 模型不使用去加重功能。 但是、在激活去加重功能后、结果非常相似。

    在 TUSB8041的 IBIS 文件中、下面介绍了 USB3的不同模型:

    USB3_DE USB 3.0去加重模式、最好为1.25GHz
    USB3_wode USB 3.0无去加重模式、对于 SSTXP/N 2.5GHz <-我使用了这个
    USB3_SATA1 USB 3.0 SATA1模式、用于 SSTXP/N 750MHz
    USB3_SATA2 USB 3.0 SATA2模式、用于 SSTXP/N 1.5GHz
    PCIe_Gen2 PCI-E 2.5GHz Gen2模型
    PCIe_Gen1 PCI-E 1.25GHz Gen1模型

    此致、  

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经解决了这个问题。 结果表明发送器和接收器的均衡设置不正确。  

    感谢你能抽出时间!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    我很高兴听到这个问题已经解决。 如果您有机会、我希望在设置均衡器后看到波形。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magnus、

    请告诉我,您是如何在发送器和接收器设备上设置均衡的。 您是说、均衡设置为用于仿真的 IBIS 模型的一部分。 请澄清。

    此外,您能否布置您在发送器和接收器侧看到的波形。

    此致、
    Prvn。