主题中讨论的其他器件: TUSB8040、 TUSB8041
您好!
我正在设计一个具有 AM5718和 TUSB8040集线器的 PCB、目前正在 Hyperlynx 中执行信号完整性分析。 我有两款器件的最新 IBIS 文件。
但是、即使我只是连接端口而两者之间没有通道、我的性能也会下降(请参阅图片)。
我对两个输出引脚(其中一个引脚反相)和 Sitara IBIS 文件中的模型177使用 USB3_wode 模型。 振荡器频率为2.5GHz (对于 USB3第1代?)。
我出了什么问题? 我有一个 PCB 布局文件(.hyp-format)、如果我使用从该文件导出的电路、结果甚至会比上述文件更差。
此致、
Magnus