尊敬的同事:
现在、我们估算视频系统迁移到 Jacinto TDA3x 芯片(DM505M)并希望测试性能。
我们使用 Spectrum Digital 入门套件15x15 TDA3x ES1.0 GP (EVMTDA3G-01-40-00 01NOV16 703754-1101修订版 A)。
此外、我们还与 CCS7 processor_sdk_vision_03_00_00_00、starterware_01_06_00_16配合使用。
首先、我想基于2个 Cortex-M4 IPU 设置控制子系统。
是否有任何工作示例项目、可以导入 Code Composer Studio 7并开始为此套件板工作?
在 NDA 时、我们获得了 StarterWare、但它没有完成示例项目。
SDK Vision 也是如此。
我的意思是准备好进行工作项目。
CCS7上的 Resource Explorer 不显示 TDA3x 的任何内容。
谢谢您的关注