This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:TDA35XXABFQ1

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632722/tda3xevm-tda35xxabfq1

器件型号:TDA3XEVM

尊敬的同事:
现在、我们估算视频系统迁移到 Jacinto TDA3x 芯片(DM505M)并希望测试性能。
我们使用 Spectrum Digital 入门套件15x15 TDA3x ES1.0 GP (EVMTDA3G-01-40-00 01NOV16 703754-1101修订版 A)。
此外、我们还与 CCS7 processor_sdk_vision_03_00_00_00、starterware_01_06_00_16配合使用。
首先、我想基于2个 Cortex-M4 IPU 设置控制子系统。

是否有任何工作示例项目、可以导入 Code Composer Studio 7并开始为此套件板工作?
在 NDA 时、我们获得了 StarterWare、但它没有完成示例项目。
SDK Vision 也是如此。

我的意思是准备好进行工作项目。
CCS7上的 Resource Explorer 不显示 TDA3x 的任何内容。

谢谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    如果您已经为环视、单/双摄像头、双显示器等不同用例下载了完整的视觉 SDK 软件包、则会提供"即用型"视觉 SDK 示例 但是、您必须设置环境并自行构建这些示例用例。 我建议从 VisionSDK_UserGuide_TDA3xx.pdf 开始、然后从那里开始。 如果您遇到其他具体问题/障碍、请在此处发帖、我们将邀请其他专家提出意见。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以……我认为我们不能直接用俄语说话。 因为此类讨论应作为一个帮助案例提交给每个人。

    好的。 我尝试编译它、失败并修复了一个含义-这将导致获取用于加载的映像、而不是完整的示例项目。
    这似乎被误解了。


    网址为 VisionSDK_UserGuide_TDA3xx.pdf
    我们看到:

    3.2构建应用程序
    1.在 windows 命令提示符下、进入目录 vision_sdk_02_xx_xx_xx\vision_sdk。
    2.注意:要为 TDA3xx EVM 平台进行构建,请在 vision_sdk\Rules.make 中设置 VSDK_Board_type:= TDA3XX_EVM
    3.选择用于摄像机的镜头模块:
    支持的透镜模块包括 equisolid、sunex_dsl218和 imi。
    默认情况下,Rules.make“WDR_LDC_include=yes”,此标志必须设置为“yes”才能使用 WDR 或 LDC 功能。
    5.通过执行 gmake 完成编译。 XDC 封装内部存在“gmake”。 要使“gmake”在 Windows 命令提示符下可用,必须在 Windows 系统路径中设置 XDC 路径。 重要说明:需要在环境变量中设置 XDC 路径。 如果不是、则使用 set path =进行设置 /ti_compons/os_tools/windows/xdctools_x_xx_xx_xx;%path%命令提示符重要说明:必须先安装 A15编译器和链接器、然后再继续、否则编译将失败。 还要确保编译器安装在目录结构中所述的确切路径上。
    6.在 VISION_SDK 目录下
    a:首次编译时、运行以下命令序列> gmake–s–j depend > gmake–s–j
    b.在首次编译或增量编译之后编译时、运行以下命令> gmake–s–j
    执行“gmake–s–j depend”将生成所有必要的组件(Starterware、BSP 驱动程序、EDMA 驱动程序),而“gmake–s–j”将构建 Vision SDK 框架和示例。

    这是不是应该的,也不会突然发生什么大的惊喜?

    还有一个问题。
    TDA3XX_EVM 具有16个 SYSBOOT 输入。
    如果我使用 XDS100v2调试器、我可以依赖-没有区别、在开始程序加载调试之前、TDA3x 的状态是什么?
    认为 JTAG 对 TDA3x 具有完全控制功能并且无需设置适当的 SYSBOOT 引脚是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些应该是构建应用程序的步骤。 但是、还有其他一些内容、例如为 TDA3x 器件的 CCS 添加器件支持、这将引入 GEL 脚本并支持 XML。 请仔细折叠文档。

    对于 sysboot 引脚、专家将在此处进行评论。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    SYSBOOT 引脚设置特定的硬件配置(SoC 内部)并告知 ROM 代码器件从哪些硬件引导。 即 SYSBOOT 引脚必须始终正确设置(无论是否使用调试器)。

    如果希望调试器会话不运行操作系统、则可能只希望将引导设备设置为不可引导设备(例如 UART 和无电缆连接器)。

    如果您不运行操作系统:

    -看门狗计时器将持续重启 SoC。 这应该通过 运行 Startup.gel (禁用 WD)来解决

    -PMIC 可在一段时间后关闭系统而不使用操作系统。 我不确定如何将 PMIC 设置为始终通电、我认为需要按住电源按钮几秒钟。 EVM 手册中应提及这一点。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在用户指南中、我发现:

    3.4引导模式
    TDA3xx 15x15 ES1.0器件上支持的引导模式:
    引导模式 EVM 开关设置

    SYSBOOT (SW2)[0:15] SW8001[1:8]
    QSPI_1 00011000 10000001 0100 0001
    QSPI_4 10011000 10000001 0100 0001
    也不是 01011000 10000101 1100 0001.
    调试 00111000 10000001 XXXXXXXX

    那么...调试肯定只用于调试工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    'debug'模式将 sysboot[4:0]设置为不受支持的组合、这反过来不会选择任何要从中引导的器件。 这与选择 UART 等不可引导设备没有什么不同。

    我的意思是没有"专用调试"的 sysboot 配置、但您可以使用用户指南中的一个配置来方便您使用。

    最重要的一点是、如果您已经刷写了任何存储器、则在需要调试会话时可能不希望从其引导。 选择已知的不可引导设备将不会加载任何操作系统...

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VisionSDK_UserGuide_TDA3xx.pdf
    说:
    3.2构建应用程序
    (笑声)
    6.在 VISION_SDK 目录下
    a:首次编译时、运行以下命令序列> gmake–s–j depend > gmake–s–j

    -这不会生效:
    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk>gmake -s -j 取决于
    gmake:***没有使目标`depend'的规则。 停下。

    当我将 dir 更改为 build 子目录 A get:


    C:\Users\Norokh>CD C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk>gmake -s -j 取决于
    gmake:***没有使目标`depend'的规则。 停下。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk>CD 编译

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>gmake -s -j 取决于


    # makeconfig:config 为[ tda2xx_evm_BIOS_all ]
    # makeconfig:输出文件为@ C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_BIOS_all/system_cfg.h
    # makeconfig:输入文件为@ C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_BIOS_all/cfg.mk
    # makeconfig:正在生成标头...
    # makeconfig:正在生成 ALG 插件配置...
    # makeconfig:正在生成用例配置...
    # makeconfig:正在生成页脚...
    # makeconfig:完成!!!
    编号
    #个不需要但包含在配置[ tda2xx_EVM_BIOS_all ]中的 CPU,
    编号
    #警告:可以从应用程序中排除 IPU1_1
    #警告:可以从应用程序中排除 IPU2
    编号
    需要但未包含在配置[tda2xx_EVM_BIOS_All]中的 CPU 数量,
    编号
    编号
    #编辑 C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_BIOS_all/cfg.mk、以在应用中包含或排除 CPU
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:a15_0:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_adv.c#编译 tda2xx-evm:a15_0:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_basic.c#编译 tda2xx-evm:a15_0:edma3lld_drv:src/edma3_drv_release:src/edv_drv_drv_release:src:src:src
    proc_begin:CreateProcess (NULL、C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_components/cG_tools/windows/gcc-arms-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-embi-dabi-gc -mci-dobj -ms/gv_/dobi_/dobi_/ds-v_/dobi_/g=/dobi_/dc/drom_/dc/dif_/dobi_bid_/ds-v/dc/dobi_bid/ds-dc/dc/dc/dobi_bid/g=/g/dob_/dc/dc/dob_/dob_/ds-dc/dob_/dc/dob_/dc/dc/dobtex-states=/g/dc/dc/dob_/dc/dob_/dc/dc/dobtex-states=/g/dcp_bid/dc/dc/dc/dc/dc/ std.h 一.I.../..... -irc -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_components/networking/ndk_2_24_02_31/packages -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00_ti_components/networking/nsp_macsw_4_15_00_00_00_00_00_packages -processor_sdk_tv_excl_excl_01_tv/tv_v_evmagram_en_sdk/tv/tv_en_excl_excl_en_env/tv/tv_sdk/tv_excl_excl_excl_apps/v_01_sdk/tv/tv/tv_apps/v_en_en_en_sdk/tv_sdk/tv/tv_env_env_env_env_env_env_enues/tv_excl_htm_sdk/tv/tv/tv_excl_en_ 失败。
    make (e=2):═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы。
    gmake[4]:***[C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_BIOS_all/obj/edma3lld_drv/tda2xx-evm/a15/release/edma3_drv_adv.oa15fg]错误2
    gmak[4]:***正在等待未完成的作业...
    proc_begin:CreateProcess (NULL、C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_components/cG_tools/windows/gcc-arms-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-embi-dabi-gc -mci-dobj -ms/gv_/dobi_/dobi_/ds-v_/dobi_/dc/dobi_/ds-v_/dobi_/g=/dcp_/tid_/dc/dobi_/v_/dobi_/g/dob_/dc/dobi_/dc/dobi_/ds-ld/g/dobi_/dobtv_/ds-/dc/dobtid/dc/dc/dobtv_/dcp_/dcp_/g/dcp_/dobi_/dob_/dc/dobtid/dc/dcp_status_/dcp_bid/dc/dc/dc/ std.h 一.I.../..... -irc -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_components/networking/ndk_2_24_02_31/packages -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00_ti_components/networking/nsp_macsw_4_00_00_00_00_00_00_packages -processor_v/tv_sdk_excl_excl_env/tv/tv_excl_excl_01_v/tv_evmagram_en_en_sdk/tv/tv/tv_excl_excl_excl_excl_excl_en_en_en_en_en_en_v_v_sdk/tv/tv/tv_excl_excl_excl_excl_v/tv/tv_sdk_env/tv/tv_env_enues/tv_excl_excl_excl_excl_excl_env/tid 失败。
    make (e=2):═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы。
    gmake[4]:***[C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_BIOS_all/obj/edma3lld_drv/tda2xx-evm/a15/release/edma3_drv_init.oa15fg]错误2
    proc_begin:CreateProcess (NULL、C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_components/cG_tools/windows/gcc-arms-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-embi-dabi-gc -mci-dobj -mv/dbid_/dobi_-/dcpu_/dma-rfrom_/dc/difor_bid_/dcpu_/dc/dcpu_/dc/difor/dcpu_defines=-dcpu_/dcpu_/ma-dcpu_/ma-dc/dobi_/ma-dc/dobi_/dcpu/dc/dc/dobtid/dc/dcpu_/dcpu/dc/dcpu/dc/dc/dcpu/dcpu_/dobtid/dc/dcpu/dc/dc/dcpu_/dc/dc/dc/dc/dc/dobtid/ std.h 一.I.../..... -irc -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_components/networking/ndk_2_24_02_31/packages -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00_ti_components/networking/nsp_macsw_4_15_00_00_00_00_00_apps/processor_sdk_sw/tidv_excl_01_evm/tv_sdk/tv_apps:tv_sdk_htm_laid_en_01_sdk/tv/tv_sdk/tv/tv_sdk_en_sdk/tv_apps/v_sdk_laim_en_en_sdk/tv/tv_sdk/tv/tv_sdk_sdk/tv/tv_sdk_laim_enues/tv_01_sdk/tv/tv/tv_sdk_sdk_sdk/tv/tv/tv_en_ 失败。
    make (e=2):═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы。
    gmake[4]:***[C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_BIOS_all/obj/edma3lld_drv/tda2xx-evm/a15/release/edma3_drv_basic.oa15fg]错误2
    gmake[3]:***[a15_0]错误2.
    gmaked[2]:***[edma3lld]错误2.
    gmaking[1]:***[edma3lld]错误2.
    gmake:***[取决于]错误2.

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk>CD build
    "C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>
    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>gmake -s -j 视情况而定
    "C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build># makeconfig:config 为[ tda2xx_evm_BIOS_all ]
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build># makeconfig:输出文件为@ C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/vision_sdk/links_fW/include/config/apps/tda2xx_evm_BIOS_all/system_cfg.h
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build># makeconfig:输入文件为@ C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_BIOS_all/cfg.mk
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build## makeconfig:正在生成标头...
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build## makeconfig:生成 ALG 插件配置...
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build># makeconfig:生成 usecase 配置...
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build## makeconfig:正在生成页脚...
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build## makeconfig:完成!!!
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build##
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build##不需要但包含在 config [ tda2xx_evm_BIOS_all ]中的 CPU、
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build##
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build##警告:可以从应用程序中排除 IPU1_1
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build##警告:可以从应用程序中排除 IPU2
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build##
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>#配置[ tda2xx_evm_BIOS_all ]中需要但未包含的 CPU、
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build##
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build##
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build##编辑 C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_BIOS_all/cfg.mk 以在应用中包含或排除 CPU
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build##
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>#编译 tda2xx-evm:a15_0:release:edma3lld_drv:src="/EDMA3_drv_init.c#编译 tda2xx-evm:a15_0:release:edma3levm_drv_ld3:rv:tddr3:tddrv_drv_edr3:tddr3:tddrv_drv_drv_rv_edr3:tddr3:tddrv_drv_drv_rv_edr3:tddrv
    "#"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>proc_begin:CreateProcess (NULL、C:/processor_sdk_vision_03_01_00_ti_components/windows/gob-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/arms_remote_sdk/dma-dex-dbid_g/degv/dma-v-dcp_sdk/ld/dma-dc/degv/degv-dfb-/degv/dma-intrab-dcp_bid/dcp_en_en_bid/dcpu/tid-dc/deg/dma-mv-dcpu/deg/dc/degv-deg/deg/degv-dcpu/es=v-dcpu_ab-dcpu/dcpu/tid/dcpu/deg/dma-v-dcpu_ab-deg/tv- std.h 一.I.../..... -irc -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_components/networking/ndk_2_24_02_31/packages -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00_ti_components/networking/nsp_macsw_4_15_00_00_00_00_00_packages -processor_sdk_tv_excl_excl_01_tv/tv_v_evmagram_en_sdk/tv/tv_en_excl_excl_en_env/tv/tv_sdk/tv_excl_excl_excl_apps/v_01_sdk/tv/tv/tv_apps/v_en_en_en_sdk/tv_sdk/tv/tv_env_env_env_env_env_env_enues/tv_excl_htm_sdk/tv/tv/tv_excl_en_ 失败。
    "Process_Begin:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>make (e=2):═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы。
    Make Version 5.41 Copyright (c) 1987, 2014 Embarcadero Technologies, Inc.
    错误:之前没有宏=
    错误 makefile 4:命令语法错误
    错误 makefile 21:命令语法错误
    (笑声)
    (笑声)
    错误 makefile 613:命令语法错误
    错误 makefile 614:命令语法错误
    ***制造过程中出现149个错误***

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>gmake[4]:***[C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00_vision_sdk/binaries/tda2xx_evm_BIOS_all/obj/edma3lld_drv/tda2xx_sdk/tda2xx/edv/a15ddr3错误/aED15_release.3
    "gmake[4]:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>gmake[4]:***正在等待未完成的作业....
    "gmake[4]:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>proc_begin:CreateProcess (NULL、C:/processor_sdk_vision_03_01_00_ti_components/windows/gob-arm-no-abi-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-sdk/ldifor_remote_remote_sdk/ldiftide-dap-dcp_sdk/tex-deg/ld/degv/degv-mv-deg/dap_en_env-dcpu/dcpu/deg/dma-mv-dcpu_id/deg/dma-ines=v-mv-dcpu/deg/tid-dcpu/dcpu/deg/tv-dcpu/deg/tv-dcpu/deg/tv-v-v-dcpu/dcpu_ab-dcpu/deg/tv-dcpu/d std.h 一.I.../..... -irc -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_components/networking/ndk_2_24_02_31/packages -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00_ti_components/networking/nsp_macsw_4_00_00_00_00_00_00_packages -processor_v/tv_sdk_excl_excl_env/tv/tv_excl_excl_01_v/tv_evmagram_en_en_sdk/tv/tv/tv_excl_excl_excl_excl_excl_en_en_en_en_en_en_v_v_sdk/tv/tv/tv_excl_excl_excl_excl_v/tv/tv_sdk_env/tv/tv_env_enues/tv_excl_excl_excl_excl_excl_env/tid 失败。
    "Process_Begin:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>make (e=2):═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы。
    Make Version 5.41 Copyright (c) 1987, 2014 Embarcadero Technologies, Inc.
    错误:之前没有宏=
    错误 makefile 4:命令语法错误
    错误 makefile 21:命令语法错误
    (笑声)
    (笑声)
    错误 makefile 613:命令语法错误
    错误 makefile 614:命令语法错误
    ***制造过程中出现149个错误***

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>gmake[4]:***[C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00_vision_sdk/binaries/tda2xx_evm_BIOS_all/obj/edma3lld_drv/tda2xx_sdk/tda2xx/inidv/a15_release/edv/edv/a3/a15v/edv/edv/edv/a15u.inu.inu.
    "gmake[4]:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>proc_begin:CreateProcess (NULL、C:/processor_sdk_vision_03_00_ti_components/windows/gobt-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arms_remote_sdk/dma-dex-dbid_sdk/ldifor/dma-mv-dc/ldifor/g/degv-mv-dc/degv/degv-dcpu_ab-mv/dcpu/deg/dfrom-ines=-dcpu/dc/deg/deg_ab-id/dma-intrab-ines=-dcpu/dcpu_/deg/deg/es=v-dc/dcpu_ab-dcpu/deg/deg_ab-dcpu_ab-dc/deg/ma-deg/es=v-dc/deg_ab-id- std.h 一.I.../..... -irc -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00/ti_components/networking/ndk_2_24_02_31/packages -ic:/processor_sdk_vision_03_01_00_00_ti_components/networking/nsp_macsw_4_15_00_00_00_00_00_apps/processor_sdk_sw/tidv_excl_01_evm/tv_sdk/tv_apps:tv_sdk_htm_laid_en_01_sdk/tv/tv_sdk/tv/tv_sdk_en_sdk/tv_apps/v_sdk_laim_en_en_sdk/tv/tv_sdk/tv/tv_sdk_sdk/tv/tv_sdk_laim_enues/tv_01_sdk/tv/tv/tv_sdk_sdk_sdk/tv/tv/tv_en_ 失败。
    "Process_Begin:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>make (e=2):═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы。
    Make Version 5.41 Copyright (c) 1987, 2014 Embarcadero Technologies, Inc.
    错误:之前没有宏=
    错误 makefile 4:命令语法错误
    错误 makefile 21:命令语法错误
    错误 makefile 22:命令语法错误
    (笑声)
    (笑声)
    错误 makefile 613:命令语法错误
    错误 makefile 614:命令语法错误
    ***制造过程中出现149个错误***

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>gmake[4]:***[C:/processor_sdk_vision_03_01_00_00_vision_sdk/binaries/tda2xx_evm_BIOS_all/obj/edma3lld_drv/tda2xx_sdk/ma15_release 基本版/a3/ma153_drv/a3错误/edv/ma15_release.3
    "gmake[4]:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>gmake[3]:***[a15_0]错误2.
    "gmake[3]:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>gmake[2]:***[edma3lld]错误2.
    "gmake[2]:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>gmake[1]:***[edma3lld]错误2.
    "gmake[1]:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>gmake:***[取决于]错误2
    "gmake:"не является внутренней или внешней
    командой、исполняемой программой или пакетным файлом。

    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>
    C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>C:\processor_sdk_vision_03_01_00_00\vision_sdk\build>


    我假设不需要安装器件支持文件- Vision SDK 包含该文件

    它有什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我选择这个"调试"组合、处理器将不会引导、我将能够将项目下载到 SRAM 并进行调试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "。。 SRAM 和调试?"
    以及 DDR、前提是.gel 文件正确配置了 DDR。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为加载到 SRAM 将不会出现外部 DDR 初始化的潜在错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander。

    我对 vsdk301构建的建议。

    1) 1)将"gmake.exe"从"ti_components /os_tools/windows/xdctools_3_32_01_22_core"复制到"vision_sdk/build"

    2) 2)创建新目录"ti_component-cG_tools/windows/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3"

    通过此链接下载 A15编译器

    launchpad.net/.../gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3-20150921-win32.zip

    将内容解压缩到此新目录中

    3) 3)编辑"vision_sdk/build/Rules.make"并进行更改
    MAKCONFIG?=tda3xx_EVM_BIOS_ALL

    4)
    CD 版本
    CHcp 1251
    gmake -j -s profile=debug depend
    gmake -j -s profile=debug
    gmake -j -s profile=debug SBL
    gmake -j -s profile=调试 appimage

    您可以在'vision_sdk/build/rtos/makerules'中禁用 CACLS、而不是'chcp 1251'
    rules_66.mk、rules_a15.mk、rules_arp32.mk、rules_M4.mk (使用'#'行和 CACLS 进行注释)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    对于运行"make -j -s depend "时出现的错误、能否确保在 Rules.make 文件中设置 MAKECONFIG=tda3xx_EVM_BIOS_all。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    !!! 是的!!! 此配方有效。 编译成功完成。  

    下一步-我找不到适用于 Code Composer 7的工作项目-我想将其中一个主题作为我的项目的起点(暂存区)。 此时我看不到这样的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这时 CCS 器件支持就到位了。 您需要安装汽车设备支持(请参阅指南)。 然后、您需要使用工程创建目标配置、以将编译文件映射到目标配置。 再说一次、它应该全部包含在指南中。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "汽车设备支持"??? 是这样吗?
    汽车类产品?
    此页面不支持 C6000器件?:
    processors.wiki.ti.com/.../Device_support_files
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    该页面上的自动器件支持包包含 TDA3x 器件支持。 安装时、您可以选择配置 TDA3x 目标配置以及在目标配置连接时调用的所需 GEL 脚本。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以... 它是:
    汽车
    汽车 v1.0.5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander。 请注意。 如果使用 CCS7、则 GEL 文件已就位。

    请检查'ccs_base/emulation/gel'目录。

    下面是 CCS7安装的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    您能解释一下以下内容:
    在编辑.ccxml 目标配置文件时、在连接属性子窗口中单击 Debug probe Item 后、我们可以分配特定的板数据文件或选择"Auto General"-是否最好分配特定文件? 尽管我没有从套件制造商那里获得。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 SpectrumDigital XDS560V2 STM。 我看不到此类探测器的任何连接属性子窗口。 不幸的是、我没有其他探头的经验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇! 谢谢! 我甚至不知道这个。 切勿点击此书签。 下面附上了我的设置。