This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335x WLAN 1271 BT 初始化超时

Guru**** 2012440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566837/linux-processor-sdk-am335x-am335x-wlan-1271-bt-initialization-timed-out

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:WL1271

工具/软件:Linux

大家好、团队、

我有 AM335x 入门套件修订版1.2 B、它具有 wl1271芯片组。

我使用了 SDK 02.00.02 (具有 Kernel 4.1.18、U-Boot 2.15.07)

WiFi 工作正常、但 BT 在该模块上不工作。

每当我尝试时、 初始化都会超时

## modprobe 蓝牙
[3239.514662]蓝牙:内核版本2.20
[3239.528574] NET:注册协议系列31.
[3239.533174]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[3239.545085]蓝牙:已初始化 HCI 套接字层
[3239.550579]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[3239.555800]蓝牙:SCO 套接字层已初始化

# modprobe HCI_UART
[3248.229846]蓝牙:HCI UART 驱动程序版本2.3
[3248.234381]蓝牙:已注册 HCI UART 协议 H4
[3248.249537]蓝牙:已注册 HCI UART 协议 BCSP
[3248.255011]蓝牙:已注册 HCI UART 协议 LL
[3248.260690]蓝牙:已注册 HCI UART 协议三线制(H5)

hciattach /dev/ttyO1 Texas 3000000
初始化超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]我使用了 SDK 02.00.02 (具有 Kernel 4.1.18、U-Boot 2.15.07)[/quot]

    您能否使用最新的 SDK 进行尝试:
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X
    内核版本为4.4。

    此致、
    Yordan