This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:对象周围的线性

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566330/linux-tms320dm368-linings-around-the-object

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

您好!

我们有基于 DM368 的定制板。 我们已将24位 RGB LCD 与 DM368连接、分辨率为800x480。 我们的 LCD 以27MHz 运行、刷新率为55Hz。  LCD 工作正常、但对象周围出现线性。 我想知道这背后的原因是什么,我们如何解决这个问题?  

谢谢、此致

UMA Shanker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?
    我还建议您在我们的 DM3x 论坛中发帖:
    e2e.ti.com/.../100
    您也可以在 e2e 中搜索类似问题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    感谢您的回答。 我们使用的是 DVSDK 04_02_00_06、内核版本为2.6.32。 我们的数据流就像这样。
    捕捉--- >调整器------------------------------------------------------- >调整器------------------------------------------------------- >显示
    (720x576:UYVY) (736x576:YUV420PSEMI) (800x480:YUV420PSEMI) (24位 RGB LCD:800x480)
    在实时视频或回放视频时、对象周围会出现一些线。 根据我的理解、问题出在第2个调整器或显示部分。
    但是、当我们显示一些图形时、不会出现线性。 线性仅在视频窗口中出现。
    请查看并提供一些解决方案。

    谢谢、此致
    UMA Shanker