This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
如果我们接收和发送数据是独立的、则使用 UDP 的任务 需要更多的时间。 如果我启用接收任务、所花费的时间就会更少。
我已启用以下功能以增加网络堆栈大小。
MTU 大小:1440
global.memRawPageSize = 8192;
global.pktNumFrameBufs=316;
global.pktSizeFrameBuf = 8192;
udp.receiveBufSize = 65500;
ip.maxReassemblySize = 65500;
ip.socketBufMinTxSize = 32;
global.memRawPageCount = 316;
tmp=65500;
CfgAddEntry (hCfg、CFGTAG _IP、CFGITEM_IP_SOCKUDPRXLIMIT、
CFG_ADDMODE_UNIQUE、sizeof (uint)、(uint8*)&tmp、0);
CfgAddEntry (hCfg、CFGTAG _IP、CFGITEM_IP_RTDEFAULTTU、
CFG_ADDMODE_UNIQUE、sizeof (uint)、(uint8 *)&tmp、0);
Stmp=65500;
setsockopt (RUDP、SOL_Socket、SO_RCVBUF、&Stmp、sizeof (uint32_t)));
请提出建议。
此致、
Karthik