This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 专家、
我们的客户开始使用 AM3352 和 TI 以太网收发器(DP83848K)进行产品设计。
它们需要两个与此器件相关的驱动程序(DP83848K)
1:应用驱动程序(100BASE)
2:引导时间的驱动程序
例如,此驱动程序软件用于通过 LAN 调试 Linux
-在 Linux 引导之前配置 LAN
-10BASE 是可行的
我们可以在"PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X"中找到一个驱动程序、如下所示。
Board-support/linux-4.4.4.19+gitAUTOINC+db0b54cdad-gdb0b54cdadd/drivers/net/phy/dp83848.c
问题是:
从我们的站立状态中,dp83848.c 是应用驱动程序(100BASE-)。
这种理解是否正确?
-是否有关于“引导时间驱动程序”的信息?
如果您能告诉我们使用 TI 以太网收发器(DP83848K)的建议方法、我将不胜感激
"PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X"。
此致、