This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 DP83848K 以太网 PHY 的 AM335x Linux 驱动程序

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565573/am335x-linux-driver-for-dp83848k-ethernet-phy

主题中讨论的其他器件:DP83848K

大家好、TI 专家、

 

我们的客户开始使用 AM3352 和 TI 以太网收发器(DP83848K)进行产品设计。

它们需要两个与此器件相关的驱动程序(DP83848K)

 1:应用驱动程序(100BASE)

 2:引导时间的驱动程序

       例如,此驱动程序软件用于通过 LAN 调试 Linux

       -在 Linux 引导之前配置 LAN

       -10BASE 是可行的

 

我们可以在"PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X"中找到一个驱动程序、如下所示。

 Board-support/linux-4.4.4.19+gitAUTOINC+db0b54cdad-gdb0b54cdadd/drivers/net/phy/dp83848.c

 

问题是:

  从我们的站立状态中,dp83848.c 是应用驱动程序(100BASE-)。

    这种理解是否正确?

  -是否有关于“引导时间驱动程序”的信息?

 

如果您能告诉我们使用 TI 以太网收发器(DP83848K)的建议方法、我将不胜感激

"PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X"。

 

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    U-boot 和内核中都使用了相同的驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    此信息非常有用!

    此致