请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DP83848K大家好、TI 专家、
我们的客户开始使用 AM3352 和 TI 以太网收发器(DP83848K)进行产品设计。
它们需要两个与此器件相关的驱动程序(DP83848K)
1:应用驱动程序(100BASE)
2:引导时间的驱动程序
例如,此驱动程序软件用于通过 LAN 调试 Linux
-在 Linux 引导之前配置 LAN
-10BASE 是可行的
我们可以在"PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X"中找到一个驱动程序、如下所示。
Board-support/linux-4.4.4.19+gitAUTOINC+db0b54cdad-gdb0b54cdadd/drivers/net/phy/dp83848.c
问题是:
从我们的站立状态中,dp83848.c 是应用驱动程序(100BASE-)。
这种理解是否正确?
-是否有关于“引导时间驱动程序”的信息?
如果您能告诉我们使用 TI 以太网收发器(DP83848K)的建议方法、我将不胜感激
"PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X"。
此致、