This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XEVMK2EX:K2E EVM 时钟源抖动

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565127/xevmk2ex-k2e-evm-clock-source-jitter

器件型号:XEVMK2EX

您好!  

CDCM6208V1RGZT 用于为 SoC 时钟输入生成时钟。  

在 K2E 硬件设计指南中、 第37页提供了"表7 SerDes 参考时钟抖动要求"。 该表给出了不同 SoC 时钟的抖动要求。  

我需要知道 CDCM6208V1RGZT 如何 满足 SoC 时钟抖动要求。 该时钟源在哪个模式(合成器/抖动消除器)下运行?  

我能否使用任何其他时钟源来提供 SoC 时钟、而不是 CDC 系列?

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tarang Jindal、

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev