This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:IBIS DDR 在单调性下失败

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564694/dra744-ibis-ddr-failed-at-monotonic

器件型号:DRA744

尊敬的专家:

客户在 运行 DRA744的 DDR IBIS 仿真时观察到单调性故障、如下所示。 您能就如何解决该问题提出建议吗?

此致

Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dong:

    IBIS 专家已收到有关您的问题的通知。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dong:

    专家意见是:

    1) 1)客户使用哪些型号(适用于驾驶员和接收器)? 这是读取仿真还是写入仿真?
    2) 2)客户是否有表明故障的波形?
    3) 3)客户是否遵循了数据表布局指南? 他们的布局是否已由 TI 审核?

    此致、
    Mariya