This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM37x:EVM 硬复位

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7846, BQ24103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629546/am37x-evm-hard-reset

主题中讨论的其他器件:ADS7846BQ24103

你(们)好

我将应用程序安装到 AM37x-EVM 中。 在矩阵 GUI 中、我将启动应用程序更改为指向我的应用程序。 现在我无法打开我的设备。 关于血腥的 Linux 的研究。

我需要对 AM37x-EVM 进行硬复位。 我该怎么做?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那是哪个 EVM? 请发布确切的 EVM 板名称。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、我不知道我的确切 EVM 类型。 但我使用的是 ti-sdk-AM37x-EVM-05.07.00.00 SDK。 我去年在这种表格中发布了一些帖子。 但是、当我获得与去年完全相同的新器件时、我可能会遇到安装应用程序的困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我所做的就是更改矩阵 GUI 配置文件。 现在、我的板无法启动。 负载上的残桩。

    我对 acr890_demo 应用进行注释并创建一个新应用、如下所示。 我应该运行 LTKB_ELITCARD、但系统加载桩模块在引导周期结束时结束。

    #matrixgui="/home/root/acr890_demo
    matrixgui="/home/root/LTKB_ELITCARD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布电路板照片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是 TI EVM、而是第三方产品。 请联系您的设备供应商以获取支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    非常感谢。 我知道这是 第三方产品。 但它们使用 TI EVM 板并使用 TI EVM 工具链。 这对获得支持有何影响?

    善良的拉加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有该硬件、也没有相应的原理图。 我们无法重复您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您发布引导日志、我们唯一可以做的就是查看它并猜测可能出现的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    使用 PuTTY 时、我无法读取任何用于引导的日志。 这是图片。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 COM 端口设置是否正确? 应为115200-N-1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Biser。 COM 端口错误。 我修正了。

    我在下面发布日志文件。 但我无法登录。 当我放入日志凭据时、设备会冻结、换句话说 、设备会卡住。 Putty 变为无响应的 mod。

    ----------------------------------------------------------------------

    60

    U-Boot SPL 2012.04.01 (2017年4月18日- 10:56:35) uboot 版本307
    未实现德州仪器版本检测
    OMAP SD/MMC:0
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在阅读 logo.bmp


    U-Boot 2012.04.01 (2017年4月18日- 10:56:35)

    OMAP36XX/37XX-GP ES1.2、CPU-OPP2、L3-165MHz、最大 CPU 时钟1GHz
    OMAP3 EVM 板+ LPDDR/NAND
    I2C:  就绪
    DRAM: 256 MIB
    MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    IN:   串行
    OUT:  串行
    ERR:  串行
    读回 SMSC ID 0x4ff0000
    芯片 ID #523000029a1800000159254818016019
    net:  smc911x:无效的片端字节序0x04ff04ff
    omap3evm:无法获取 eth 设备
    板网初始化失败
    未找到以太网。
    按任意键停止自动引导: 0
    MMC:块编号0x1超出最大值(0x0)

    **无法使用 MMC 0:1来执行 fatload **
    正在读取 uImage

    3328256字节读取
    从 eMMC 引导...
    ##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
      映像名称:  Linux-2.6.37
      映像类型:  ARM Linux 内核映像(未压缩)
      数据大小:   3328192字节= 3.2 MIB
      加载地址:80008000
      入口点: 80008000
      正在验证校验和... 好的
      正在加载内核映像... 好的
    好的

    正在启动内核...

    [0.000000]   Linux 版本2.6.37 (Jenkins@gitlabzh-hk01)(gcc 版本4.5.3 2                                                                                                            0110311 (预发布版)(GCC)) 1 Tue Apr4 18 11:10:31 HKT 2017
    [0.000000]   uImage 307版
    [0.000000]   CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c53c7f
    [0.000000]   CPU:VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]   机器:OMAP3 EVM
    [0.000000]   为 VRAM 保留4194304字节 SDRAM
    [0.000000]   内存策略:ECC 禁用、数据高速缓存写回
    [0.000000]   OMAP3630 ES1.2 (二级高速缓存 SGX NEON ISP 192mhz_clk)
    [0.000000]   SRAM:映射 PA 0x40200000到 va 0xfe400000大小:0x10000
    [0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  PAG 总数                                                                                                            :64000
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyO2,115200n8 init=linuxrc root=/de                                                                                                            v/mmcblk0p2 rw omapfb.vram=0:4M@0x8fc00000 rootfstype=ext3 rootwait
    [0.000000]   PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000]   内存:252MB =总共252MB
    [0.000000]   内存:241936k/241936k 可用、208k 保留、0K HIGHMEM
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
    [0.000000]       fixmap :0xFF00000 - 0xFFE0000  (896 KB)
    [0.000000]       DMA    :0xc00000 - 0xce00000  (  2 MB)
    [0.000000]       vmalloc:0xd0800000 - 0xf8000000  (632 MB)
    [0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000  (256 MB)
    [0.000000]       模块:bbf000000 - 0xC0000000  ( 16 MB)
    [0.000000]         .init:0xc0008000 - 0xc003d000  (212KB)
    [0.000000]         .text:0xc003d000 - 0xc0629238  (6065 KB)
    [0.000000]         .data:0xc062a000 - 0xc07e6c60  (1780 KB)
    [0.000000]   NR_IRQ:409
    [0.000000]   时钟域:cam_clkdm: powerdomain cam_pwrdm 不存在
    [0.000000]   时钟速率(晶振/内核/MPU):19.2/400/600MHz
    [0.000000]   omap_hwmod:i2c1:软复位失败(等待10000 usec)
    [0.000000]   omap_hwmod:i2c2:软复位失败(等待10000 usec)
    [0.000000]   omap_hwmod:i2c3:软复位失败(等待10000 usec)
    [0.000000]   将 SDRC 时钟重新编程为400000000 Hz
    [0.000000]   IRQ:在0xfa200000 (修订版4.0)处找到一个具有96个中断                                                                                                            的 INTC
    [0.000000]   在1个活动控制器上总共有96个中断
    [0.000000]   GPMC 版本5.0
    [0.000000]   尝试为 IRQ402安装中断处理程序
    [0.000000]   尝试为 IRQ403安装中断处理程序
    [0.000000]   尝试为 IRQ404安装中断处理程序
    [0.000000]   尝试为 IRQ405安装中断处理程序
    [0.000000]   尝试为 IRQ406安装中断处理程序
    [0.000000]   尝试安装 IRQ407的中断处理程序
    [0.000000]   尝试安装 IRQ408的中断处理程序
    [0.000000]   尝试安装 IRQ409的类型控制
    [0.000000]   尝试为 IRQ409设置 IRQ 标志
    [0.000000]   OMAP 时钟事件源:32768Hz 时的 GPTIMER1
    [0.000000]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000000]   锁依赖性验证器:版权所有(c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo                                                                                                             Molnar
    [0.0000]...    MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES: 8.
    [0.0000]...    MAX_LOCK_DEPTH:         48
    [0.0000]...    MAX_LOCKDEP_KEY:       8191
    [0.0000]...    CLASSHASH_SIZE:         4096
    [0.0000]...    MAX_LOCKDEP_ENGINES:    16384
    [0.0000]...    MAX_LOCKDEP_链:     32768
    [0.0000]...    CHAINHASH_SIZE:         16384
    [0.000000]    锁依赖项信息使用的内存:3951 KB
    [0.000000]    每个任务结构内存占用量:2304字节
    [0.000000]   校准延迟环路... 573.44茂物剪(lpj=286720)
    [0.000000]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000000]   安全框架已初始化
    [0.000000]   安装高速缓存散列表条目:512
    [0.000000]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.000000]   devtmpfs:已初始化
    [0.000000]   稳压器:内核版本0.5
    [0.000000]   稳压器:虚拟:
    [0.000000]   NET:注册协议系列16
    [0.000000]   OMAP GPIO 硬件版本2.5
    [0.000000]   OMAP GPIO 硬件版本2.5
    [0.000000]   OMAP GPIO 硬件版本2.5
    [0.000000]   OMAP GPIO 硬件版本2.5
    [0.000000]   OMAP GPIO 硬件版本2.5
    [0.000000]   OMAP GPIO 硬件版本2.5
    [0.000000]   正在初始化 omap36x_board_mux
    [0.000000]   OMAP-mux_init:添加分区:#1:内核、标志:0
    [0.000000]   端口3不能在 PHY 模式下使用
    [0.000000]   硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.000000]   OMAP DMA 硬件版本5.0
    [0.120391]   生物:创建层块 为0
    [0.125335]   稳压器:USI_WIFI:3300mV
    [0.130981]   SCSI 子系统已初始化
    [0.144744]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.146148]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.147186]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.152191]   OMAP_i2c OMAP_i2c.1:总线1修订版4.0、频率为2600kHz
    [0.170196]   TWL4030:PIH (IRQ 7)链 IRQ 368.375
    [0.170379]   TWL4030:电源(IRQ 373)链接 IRQ 376.383
    [0.172760]   TWL4030:GPIO (IRQ 368)、链 IRQ 384..401
    [0.186126]   稳压器:VUSB1V5:1500mV 正常待机
    [0.188903]   稳压器:VUSB1V8:1800mV 正常待机
    [0.191436]   稳压器:VUSB3V1:正常待机电压为3100 mV
    [0.201843]   TWL4030_USB TWL4030_USB:已初始化 TWL4030 USB 模块
    [0.208251]   稳压器:VIO:1800mV 正常待机功耗
    [0.211151]   稳压器:VMMC1:在正常待机状态下为1850<->3150mV
    [0.213867]   稳压器:VDAC:1800mV 正常待机功耗
    [0.216735]   稳压器:VAUX2_4030:2800mV 正常待机
    [0.219482]   稳压器:VPLL2:1800mV 正常待机功耗
    [0.222320]   稳压器:VMMC2:在2600mV 正常待机时为1850 <->3150mV
    [0.225158]   稳压器:VSIM:1800mV 正常待机时为1800 <->3000mV
    [0.227966]   稳压器:VAUX3:2800mV 正常待机
    [0.229400]   OMAP-i2c OMAP-i2c.2:总线2版本4.0、频率为400kHz
    [0.233825]   OMAP-i2c OMAP-i2c.3:总线3修订版4.0、频率为400kHz
    [0.240966]   高级 Linux 声音架构驱动程序版本1.0.23。
    [0.245056]   蓝牙:内核版本2.15
    [0.245910]   NET:注册协议系列31.
    [0.245941]   蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [0.246063]   蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [0.248992]   切换到时钟源32k_counter
    [0.388427]   musb-hdrc:6.0版、OTG (外设+主机)、DEBUG=0
    [0.388793]   musb-hdrc musb-hdrc.0:DMA 类型:dma-inventra
    [0.389831]   musb-hdrc musb-hdrc.0:fA0ab000处的 USB OTG 模式控制器、使用                                                                                                             DMA、IRQ 92
    [0.391906]   NET:注册协议系列2.
    [0.392700]   IP 路由高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.394622]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.3950]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:6、360448字节)
    [0.399841]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.399932]   TCP 注册
    [0.399963]   UDP 哈希表条目:128 (顺序:1、12288字节)
    [0.400360]   UP-Lite 哈希表条目:128 (顺序:1、12288字节)
    [0.401458]   NET:注册协议系列1.
    [0.402984]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.403015]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.403015]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.404174]   NetWinder 浮点仿真器 V0.97 (双精度)
    [0.406524]   omap_init_opp_table:对于 IVA、没有 hwmod 或 odev、[6]无法添加 OPP                                                                                                            s
    [0.408447]   OMAP-iommu OMAP-iommu.0:ISP 已注册
    [0.409240]   AM37x/DM37x Linux PSP 版本04.02.00.07 (OMAP3EVM)
    [0.576324]   VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
    [0.576538]   Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.577941]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.579254]   JFFS2版本2.2。 (NAND)(摘要) Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [0.580444]   msgmni 已设置为472
    [0.587982]   已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.588012]   已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.588165]   已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.643157]   OMAP DSS 修订版2.0
    [0.643554]   OMAP DISPC 3.0版
    [1.612182]   串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
    [1.624938]   OMAP_UART.0:MMIO 0x4806a000 (IRQ = 72)处的 ttyO0是 OMAP UART0
    [1.628143]   OMAP_UART.1:MMIO 0x4806c000 (IRQ = 73)处的 ttyO1是 OMAP UART1
    [1.630615]   OMAP_UART.2:MMIO 0x49020000 (IRQ = 74)处的 ttyO2是 OMAP UART2
    [2.412353]   控制台[ttyO2]已启用
    [2.418334]   OMAP-UART.3:MMIO 0x49042000 (IRQ = 80)上的 ttyO3是 OMAP UART3
    [2.474182]   返修:模块已加载
    [2.500305]   循环:模块已加载
    [2.513580]   mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [2.526275]   PPP 通用驱动程序版本2.4.2
    [2.533294]   PPP Deflate Compression Module registered (PPP 禁用压缩模块已注册)
    [2.538604]   PPP BSD 压缩模块已注册
    [2.546173]   PPP MPPE 压缩模块已注册
    [2.551269]   NET:注册协议系列24.
    [2.55606060]   SLIP:版本0.8.4-NET3.019-NEWTTY (动态通道、最大值=256)(                                                                                                            启用6位封装)。
    [2.566192]   CSLIP:Code copyright 1989 Regents of the University of California                                                                                                            a.
    [2.573852]   滑动换行器/保持活动选项。
    [2.578277]   Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
    [2.583587]   Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky
    [2.593780]   usbcore:注册的新接口驱动程序 aSix
    [2.600219]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
    [2.607086]   usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
    [2.613677]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
    [2.620574]   usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
    [2.626464]   EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [2.634796]   使用虚拟稳压器、未找到 EHCI-OMAP-0电源 hsub2
    [3.650085]   EHCI-OMAP EHCI-OMAP-0:OMAP-EHCI 主机控制器
    [3.658233]   EHCI-OMAP EHCI-OMAP-0:已注册的新 USB 总线、分配的总线编号                                                                                                            r 1.
    [3.668457]   EHCI-OMAP EHCI-OMAP-0:IRQ 77、IO 测量值0x48064800
    [3.680480]   EHCI-OMAP EHCI-OMAP-0:USB 2.0已启动、EHCI 1.00
    [3.687500]   USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [3.694641]   USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1                                                                                                             
    [3.702209]   USB USB1:产品:OMAP-EHCI 主机控制器
    [3.707794]   USB USB1:制造商:Linux 2.6.37 EHCI_hcd
    [3.713470]   USB USB1:序列号:EHCI-OMA.0
    [3.725402]   集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.729583]   集线器1-0:1.0:检测到3个端口
    [3.760803]   正在初始化 USB 海量存储驱动程序...
    [3.766784]   usbcore:注册的新接口驱动程序 USB-STORAGE
    [3.773132]   已注册 USB 海量存储支持。
    [3.77951]   usbcore:注册了新接口驱动程序 usbserial
    [3.785705]   使用串行:USB 串行驱动程序内核
    [3.791534]   为 GSM 调制解调器注册的 USB 串行支持(1端口)
    [3.798736]   usbcore:注册的新接口驱动程序选项
    [3.804595]   选项:用于 GSM 调制解调器的 v0.7.2:USB 驱动程序
    [3.810638]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbtest
    [3.820587]   鼠标:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [3.830017]   输入:作为/devices/platform/omap/omap_i2c.1/i2c-1                                                                                                            的 TWL4030键盘/ 1-004A/TWL4030_keypad/input0
    [3.853179]   ads7846 spi1.0:触摸屏、IRQ 322
    [3.60961]   输入:ADS7846触摸屏作为/devices/platform/omap2_mcspi.1/spi                                                                                                            1.0/input/input1.
    [3.878234]   输入:TWL4030_pwrbutton 作为/devices/platform/omap/omap_i2c.1/i2c                                                                                                            -1/1-0049/TWL4030_pwrbutton/input2
    [3.899414]   TWL_RTC TWL_RTC:RTC 内核:将 TWL_RTC 注册为 rtc0
    [3.909057]   i2c /dev/entries 驱动程序
    [3.920715]   Linux 媒体接口:v0.10
    [3.925628]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [3.932800]   usbcore:注册的新接口驱动程序 uvcvideo
    [3.938842]   USB 视频类驱动程序(v1.0.0)
    [3.943267]   bq24103_bat 驱动程序初始化
    [3.950347]   TWL4030_MODULE_INTBR C = 144
    [3.954467]   bq24103_bat 驱动器探针
    [3.966247]   bq24103_bat 驱动器探针秒
    [3.977539]   OMAP 看门狗计时器版本0x31:初始超时60秒
    [3.985137]   蓝牙:HCI UART 驱动程序版本2.2
    [3.989837]   蓝牙:已初始化 HCI H4协议
    [3.994873]   蓝牙:已初始化 HCI BCSP 协议
    [4.000091]   蓝牙:已初始化 HILL 协议
    [4.005828]   空闲:使用调节梯
    [4.010192]   空闲:使用调速器菜单
    [4.019561]   使用虚拟稳压器时、未找到 MMci-OMAP-hs.1电源 VMMC_aux
    [4.035919]   使用虚拟稳压器时、未找到 MMci-OMAP-hs.2电源 VMMC_aux
    [4.0560606060]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [4.061920]   usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [4.065979]   [3G]:S3G_DEV_INIT V02.00.01-2015-09-02
    [4.071777]   USB 1-2:使用 EHCI-OMAP 和地址2的新型高速 USB 器件
    [4.085388]   [MRS]:MSR_init 1.00.00
    [4.090362]   平台设备寄存器!
    [4.109558]   [spk]:SPK_DEV_INIT V02.02.02.02.02.02.02.02.01.01-2016-03-17
    [4.131561]   usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
    [4.144195]   OMAP3 EVM SoC 初始化
    [4.164031]   mmc0:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [4.178314]   mmcblk0:mmc0:0001 P1XXXX 3.60 GiB
    [4.192382]    mmcblk0:P1 P2 P3 p4
    [4.213073]   USB 1-2:找到新的 USB 器件、idVendor=0424、idProduct=2512
    [4.220153]   USB 1-2:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [4.234741]   集线器1-2:1.0:找到 USB 集线器
    [4.239532]   集线器1-2:1.0:检测到2个端口
    [4.322967]   ASOC:TWL4030-hifi <-> OMAP-McBSP-Dai.1映射正常
    [4.338623]   ALSA 器件列表:
    [4.341796]     #0:omap3evm
    [4.344696]   配置文件:硬件计数器不可用
    [4.350006]   profile:使用计时器中断。
    [4.354766]   NF_conntrack 版本0.5.0 (3780桶、最大15120)
    [4.363098]   IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
    [4.369415]   TCP 立方注册
    [4.372833]   正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [4.377502]   NET:注册协议系列17.
    [4.382293]   NET:注册协议系列15.
    [4.388153]   蓝牙:L2CAP 版本2.15
    [4.392059]   蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [4.397491]   蓝牙:SCO (Voice Link)版本0.6
    [4.402282]   蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [4.408172]   蓝牙:已初始化 RFCOMM TTY 层
    [4.413452]   蓝牙:已初始化 RFCOMM 套接字层
    [4.418853]   蓝牙:RFCOMM 版本1.11
    [4.422821]   蓝牙:BNEP (以太网仿真) 1.3版
    [4.428375]   蓝牙:BNEP 滤波器:协议多播
    [4.433898]   蓝牙:HIDP (人机接口仿真)版本1.2
    [4.442260]   注册 DNS_旋 变传感器密钥类型
    [4.448028]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c                                                                                                             修订版3
    [4.457489]   支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [4.478759]   TI OMAP3的电源管理。
    [4.488311]   SR_init:无 PMIC 挂钩以初始化 SmartReflex
    [4.494079]   SmartReflex SmartReflex.0:OMAP-SR_probe:SmartReflex 驱动程序初始化                                                                                                             
    [4.502716]   SmartReflex SmartReflex.1:OMAP_SR_probe:SmartReflex 驱动程序初始化                                                                                                             
    [4.511749]   已初始化 SmartReflex Class3
    [4.549285]   时钟:禁用未使用的时钟以节省功耗
    [4.623077]   reguler_init_complete:不完整的限制、使 VDAC 保持开启状态
    [4.631988]   reguler_init_complete:不完整的限制、使 USI_wifi                                                                                                             保持开启状态
    [4.641571]   TWL_RTC TFL_RTC:将系统时钟设置为2017-10-03 15:24:50 UTC                                                                                                             (1507044290)
    [4.650543]   OMAP_Vout OMAP_Vout:缓冲区大小= 3686400
    [4.658721]   OMAP_Vout OMAP_Vout::已注册和已初始化的视频设备0
    [4.666137]   OMAP_Vout OMAP_Vout:缓冲区大小= 3686400
    [4.673706]   OMAP_Vout OMAP_Vout::已注册和已初始化的视频设备1.
    [4.691253]   EXT3-FS:未启用屏障
    [4.6960]   kjournald 正在启动。  提交间隔5秒
    [4.806793]   mmc2:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [5.056671]   EXT3-FS (mmcblk0p2):使用内部日志
    [5.062622]   EXT3-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式
    [5.070281]   VFS:在器件179:2上安装了根(ext3文件系统)。
    [5.079040]   devtmpfs:已安装
    [5.082305]   释放初始化内存:212K
     正在将/dev/mmcblk0p3安装到 tmp ...

    [5.251434]   EXT3-FS:未启用屏障
    [5.256652]   kjournald 正在启动。  提交间隔5秒
    [5.265380]   EXT3-FS (mmcblk0p3):使用内部日志
    [5.270965]   EXT3-FS (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有有序数据模式
     跳过复制/etc/default 到/etc 正在从 tmp 中卸载/dev/mmcblk0p3 ...

    将/dev/mmcblk0p3重新安装到 etc 目录...
    [5.344970]   EXT3-FS:未启用屏障
    [5.350097]   kjournald 正在启动。  提交间隔5秒
    [5.357330]   EXT3-FS (mmcblk0p3):使用内部日志
    [5.362915]   EXT3-FS (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有已订购数据模式
    init:版本2.88 bootingw /sbin/init.
    正在启动 udev
    [5.949645]   udev [1251]:起始版本164
    [13.236053]  EXT3-FS:未启用屏障
    [13.281280]  kjournald 正在启动。  提交间隔5秒
    [13.290985]  EXT3-FS (mmcblk0p4):使用内部日志
    [13.296569]  EXT3-FS (mmcblk0p4):已安装文件系统、具有有序数据模式
    启动 Bootlog 守护程序:[16.646545]  g_mass 存储小工具:大容量存储功能                                                                                                            ,版本:2009/09/11
    [16.654022]  g_mass 存储小工具:LUN 数量=1
    [16.659149]   lun0:lun:可移动文件:/dev/ram2
    [16.664093]  g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
    [16.671386]  g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
    [16.678771]  g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
    [16.684234]  musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [16.690093]  musb-hdrc musb-hdrc.0:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号                                                                                                            r 2.
    [16.713836]  USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [16.721099]  USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1                                                                                                             
    [16.728668]  USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [16.733856]  USB USB2:制造商:Linux 2.6.37 musb-hcd
    [16.739501]  USB USB2:Serial Number:musb-hdrc.0
    [16.747741]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [16.751831]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    bootlogd。
    numid=7、iface=混频器、name='DA2 Analog Playback Volume'(AC2模拟回放音量)
     ; type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=18,step=0
     :值=18、18
     | dBscale-min=-24.00dB、STE=2.00dB、MUTE=0
    已成功设置音频音量
    以太网:IPv4找不到响应节点
    killall:BRCM_PATCHRAM_PLUS:没有进程被终止
    中国移动电话:APN 找不到响应节点
    China,移动:用户名找不到响应节点
    中国移动电话:密码找不到响应节点
    中国移动电话:DIAL_NUMBER 找不到响应节点

     _________                    _________           _        _
    | |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
    |||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
    ||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||
                 |____|                   |_|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM37x-EVM ttyO2

    Arago 2013.02 AM37x-EVM ttyO2

    AM37x-EVM 登录:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niyazi、

    我不熟悉您所使用的器件的原理图、但我建议您提供复位源的列表以及其中哪些 CAM 会导致硬件复位。 AM/DM37x 多媒体设备技术参考手册中介绍了该列表-表3-8。 本地复位源位于:
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你克韦托林。 但这不会给我恢复出厂设置。 我修改矩阵-GUI-2.0以运行我的应用。 我想重置为终端的原始状态。 输入时的输出。 在输入我的凭据之前、所有系统都将停止。

    您是否有任何其他选项可重置嵌入式 Linux、以便我可以配置为终端的原始状态。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niyazi、当 U-Boot 倒计数时、按任意键并进入 U-Boot 控制台。 检查 optargets 是否已定义 printenv optargets,如果是,请记住其内容,然后追加单个或定义 setenv optargets 单个(如果尚未定义)。 键入 boot。 这将使电路板处于救援模式、并能够编辑矩阵 GUI 配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Kemal。  定义目标。 但我获得了映像文件。 今天、我将使用新的映像文件进行刷写。

    此致