你(们)好
我将应用程序安装到 AM37x-EVM 中。 在矩阵 GUI 中、我将启动应用程序更改为指向我的应用程序。 现在我无法打开我的设备。 关于血腥的 Linux 的研究。
我需要对 AM37x-EVM 进行硬复位。 我该怎么做?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢你 Biser。 COM 端口错误。 我修正了。
我在下面发布日志文件。 但我无法登录。 当我放入日志凭据时、设备会冻结、换句话说 、设备会卡住。 Putty 变为无响应的 mod。
----------------------------------------------------------------------
60
U-Boot SPL 2012.04.01 (2017年4月18日- 10:56:35) uboot 版本307
未实现德州仪器版本检测
OMAP SD/MMC:0
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在阅读 logo.bmp
U-Boot 2012.04.01 (2017年4月18日- 10:56:35)
OMAP36XX/37XX-GP ES1.2、CPU-OPP2、L3-165MHz、最大 CPU 时钟1GHz
OMAP3 EVM 板+ LPDDR/NAND
I2C: 就绪
DRAM: 256 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
***警告- CRC 错误,使用默认环境
IN: 串行
OUT: 串行
ERR: 串行
读回 SMSC ID 0x4ff0000
芯片 ID #523000029a1800000159254818016019
net: smc911x:无效的片端字节序0x04ff04ff
omap3evm:无法获取 eth 设备
板网初始化失败
未找到以太网。
按任意键停止自动引导: 0
MMC:块编号0x1超出最大值(0x0)
**无法使用 MMC 0:1来执行 fatload **
正在读取 uImage
3328256字节读取
从 eMMC 引导...
##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
映像名称: Linux-2.6.37
映像类型: ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小: 3328192字节= 3.2 MIB
加载地址:80008000
入口点: 80008000
正在验证校验和... 好的
正在加载内核映像... 好的
好的
正在启动内核...
[0.000000] Linux 版本2.6.37 (Jenkins@gitlabzh-hk01)(gcc 版本4.5.3 2 0110311 (预发布版)(GCC)) 1 Tue Apr4 18 11:10:31 HKT 2017
[0.000000] uImage 307版
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c53c7f
[0.000000] CPU:VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000] 机器:OMAP3 EVM
[0.000000] 为 VRAM 保留4194304字节 SDRAM
[0.000000] 内存策略:ECC 禁用、数据高速缓存写回
[0.000000] OMAP3630 ES1.2 (二级高速缓存 SGX NEON ISP 192mhz_clk)
[0.000000] SRAM:映射 PA 0x40200000到 va 0xfe400000大小:0x10000
[0.000000] 在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 PAG 总数 :64000
[0.000000] 内核命令行:console=ttyO2,115200n8 init=linuxrc root=/de v/mmcblk0p2 rw omapfb.vram=0:4M@0x8fc00000 rootfstype=ext3 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] 内存:252MB =总共252MB
[0.000000] 内存:241936k/241936k 可用、208k 保留、0K HIGHMEM
[0.000000] 虚拟内核内存布局:
[0.000000] 矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap :0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
[0.000000] DMA :0xc00000 - 0xce00000 ( 2 MB)
[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0xf8000000 (632 MB)
[0.000000] 低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000] 模块:bbf000000 - 0xC0000000 ( 16 MB)
[0.000000] .init:0xc0008000 - 0xc003d000 (212KB)
[0.000000] .text:0xc003d000 - 0xc0629238 (6065 KB)
[0.000000] .data:0xc062a000 - 0xc07e6c60 (1780 KB)
[0.000000] NR_IRQ:409
[0.000000] 时钟域:cam_clkdm: powerdomain cam_pwrdm 不存在
[0.000000] 时钟速率(晶振/内核/MPU):19.2/400/600MHz
[0.000000] omap_hwmod:i2c1:软复位失败(等待10000 usec)
[0.000000] omap_hwmod:i2c2:软复位失败(等待10000 usec)
[0.000000] omap_hwmod:i2c3:软复位失败(等待10000 usec)
[0.000000] 将 SDRC 时钟重新编程为400000000 Hz
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版4.0)处找到一个具有96个中断 的 INTC
[0.000000] 在1个活动控制器上总共有96个中断
[0.000000] GPMC 版本5.0
[0.000000] 尝试为 IRQ402安装中断处理程序
[0.000000] 尝试为 IRQ403安装中断处理程序
[0.000000] 尝试为 IRQ404安装中断处理程序
[0.000000] 尝试为 IRQ405安装中断处理程序
[0.000000] 尝试为 IRQ406安装中断处理程序
[0.000000] 尝试安装 IRQ407的中断处理程序
[0.000000] 尝试安装 IRQ408的中断处理程序
[0.000000] 尝试安装 IRQ409的类型控制
[0.000000] 尝试为 IRQ409设置 IRQ 标志
[0.000000] OMAP 时钟事件源:32768Hz 时的 GPTIMER1
[0.000000] 控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000000] 锁依赖性验证器:版权所有(c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
[0.0000]... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES: 8.
[0.0000]... MAX_LOCK_DEPTH: 48
[0.0000]... MAX_LOCKDEP_KEY: 8191
[0.0000]... CLASSHASH_SIZE: 4096
[0.0000]... MAX_LOCKDEP_ENGINES: 16384
[0.0000]... MAX_LOCKDEP_链: 32768
[0.0000]... CHAINHASH_SIZE: 16384
[0.000000] 锁依赖项信息使用的内存:3951 KB
[0.000000] 每个任务结构内存占用量:2304字节
[0.000000] 校准延迟环路... 573.44茂物剪(lpj=286720)
[0.000000] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000000] 安全框架已初始化
[0.000000] 安装高速缓存散列表条目:512
[0.000000] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.000000] devtmpfs:已初始化
[0.000000] 稳压器:内核版本0.5
[0.000000] 稳压器:虚拟:
[0.000000] NET:注册协议系列16
[0.000000] OMAP GPIO 硬件版本2.5
[0.000000] OMAP GPIO 硬件版本2.5
[0.000000] OMAP GPIO 硬件版本2.5
[0.000000] OMAP GPIO 硬件版本2.5
[0.000000] OMAP GPIO 硬件版本2.5
[0.000000] OMAP GPIO 硬件版本2.5
[0.000000] 正在初始化 omap36x_board_mux
[0.000000] OMAP-mux_init:添加分区:#1:内核、标志:0
[0.000000] 端口3不能在 PHY 模式下使用
[0.000000] 硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.000000] OMAP DMA 硬件版本5.0
[0.120391] 生物:创建层块 为0
[0.125335] 稳压器:USI_WIFI:3300mV
[0.130981] SCSI 子系统已初始化
[0.144744] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.146148] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.147186] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.152191] OMAP_i2c OMAP_i2c.1:总线1修订版4.0、频率为2600kHz
[0.170196] TWL4030:PIH (IRQ 7)链 IRQ 368.375
[0.170379] TWL4030:电源(IRQ 373)链接 IRQ 376.383
[0.172760] TWL4030:GPIO (IRQ 368)、链 IRQ 384..401
[0.186126] 稳压器:VUSB1V5:1500mV 正常待机
[0.188903] 稳压器:VUSB1V8:1800mV 正常待机
[0.191436] 稳压器:VUSB3V1:正常待机电压为3100 mV
[0.201843] TWL4030_USB TWL4030_USB:已初始化 TWL4030 USB 模块
[0.208251] 稳压器:VIO:1800mV 正常待机功耗
[0.211151] 稳压器:VMMC1:在正常待机状态下为1850<->3150mV
[0.213867] 稳压器:VDAC:1800mV 正常待机功耗
[0.216735] 稳压器:VAUX2_4030:2800mV 正常待机
[0.219482] 稳压器:VPLL2:1800mV 正常待机功耗
[0.222320] 稳压器:VMMC2:在2600mV 正常待机时为1850 <->3150mV
[0.225158] 稳压器:VSIM:1800mV 正常待机时为1800 <->3000mV
[0.227966] 稳压器:VAUX3:2800mV 正常待机
[0.229400] OMAP-i2c OMAP-i2c.2:总线2版本4.0、频率为400kHz
[0.233825] OMAP-i2c OMAP-i2c.3:总线3修订版4.0、频率为400kHz
[0.240966] 高级 Linux 声音架构驱动程序版本1.0.23。
[0.245056] 蓝牙:内核版本2.15
[0.245910] NET:注册协议系列31.
[0.245941] 蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[0.246063] 蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[0.248992] 切换到时钟源32k_counter
[0.388427] musb-hdrc:6.0版、OTG (外设+主机)、DEBUG=0
[0.388793] musb-hdrc musb-hdrc.0:DMA 类型:dma-inventra
[0.389831] musb-hdrc musb-hdrc.0:fA0ab000处的 USB OTG 模式控制器、使用 DMA、IRQ 92
[0.391906] NET:注册协议系列2.
[0.392700] IP 路由高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.394622] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.3950] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:6、360448字节)
[0.399841] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.399932] TCP 注册
[0.399963] UDP 哈希表条目:128 (顺序:1、12288字节)
[0.400360] UP-Lite 哈希表条目:128 (顺序:1、12288字节)
[0.401458] NET:注册协议系列1.
[0.402984] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.403015] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.403015] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.404174] NetWinder 浮点仿真器 V0.97 (双精度)
[0.406524] omap_init_opp_table:对于 IVA、没有 hwmod 或 odev、[6]无法添加 OPP s
[0.408447] OMAP-iommu OMAP-iommu.0:ISP 已注册
[0.409240] AM37x/DM37x Linux PSP 版本04.02.00.07 (OMAP3EVM)
[0.576324] VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
[0.576538] Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[0.577941] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.579254] JFFS2版本2.2。 (NAND)(摘要) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.580444] msgmni 已设置为472
[0.587982] 已注册 IO 调度程序 NOP
[0.588012] 已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.588165] 已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.643157] OMAP DSS 修订版2.0
[0.643554] OMAP DISPC 3.0版
[1.612182] 串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
[1.624938] OMAP_UART.0:MMIO 0x4806a000 (IRQ = 72)处的 ttyO0是 OMAP UART0
[1.628143] OMAP_UART.1:MMIO 0x4806c000 (IRQ = 73)处的 ttyO1是 OMAP UART1
[1.630615] OMAP_UART.2:MMIO 0x49020000 (IRQ = 74)处的 ttyO2是 OMAP UART2
[2.412353] 控制台[ttyO2]已启用
[2.418334] OMAP-UART.3:MMIO 0x49042000 (IRQ = 80)上的 ttyO3是 OMAP UART3
[2.474182] 返修:模块已加载
[2.500305] 循环:模块已加载
[2.513580] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[2.526275] PPP 通用驱动程序版本2.4.2
[2.533294] PPP Deflate Compression Module registered (PPP 禁用压缩模块已注册)
[2.538604] PPP BSD 压缩模块已注册
[2.546173] PPP MPPE 压缩模块已注册
[2.551269] NET:注册协议系列24.
[2.55606060] SLIP:版本0.8.4-NET3.019-NEWTTY (动态通道、最大值=256)( 启用6位封装)。
[2.566192] CSLIP:Code copyright 1989 Regents of the University of California a.
[2.573852] 滑动换行器/保持活动选项。
[2.578277] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
[2.583587] Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky
[2.593780] usbcore:注册的新接口驱动程序 aSix
[2.600219] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[2.607086] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
[2.613677] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
[2.620574] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[2.626464] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[2.634796] 使用虚拟稳压器、未找到 EHCI-OMAP-0电源 hsub2
[3.650085] EHCI-OMAP EHCI-OMAP-0:OMAP-EHCI 主机控制器
[3.658233] EHCI-OMAP EHCI-OMAP-0:已注册的新 USB 总线、分配的总线编号 r 1.
[3.668457] EHCI-OMAP EHCI-OMAP-0:IRQ 77、IO 测量值0x48064800
[3.680480] EHCI-OMAP EHCI-OMAP-0:USB 2.0已启动、EHCI 1.00
[3.687500] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[3.694641] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[3.702209] USB USB1:产品:OMAP-EHCI 主机控制器
[3.707794] USB USB1:制造商:Linux 2.6.37 EHCI_hcd
[3.713470] USB USB1:序列号:EHCI-OMA.0
[3.725402] 集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[3.729583] 集线器1-0:1.0:检测到3个端口
[3.760803] 正在初始化 USB 海量存储驱动程序...
[3.766784] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB-STORAGE
[3.773132] 已注册 USB 海量存储支持。
[3.77951] usbcore:注册了新接口驱动程序 usbserial
[3.785705] 使用串行:USB 串行驱动程序内核
[3.791534] 为 GSM 调制解调器注册的 USB 串行支持(1端口)
[3.798736] usbcore:注册的新接口驱动程序选项
[3.804595] 选项:用于 GSM 调制解调器的 v0.7.2:USB 驱动程序
[3.810638] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbtest
[3.820587] 鼠标:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[3.830017] 输入:作为/devices/platform/omap/omap_i2c.1/i2c-1 的 TWL4030键盘/ 1-004A/TWL4030_keypad/input0
[3.853179] ads7846 spi1.0:触摸屏、IRQ 322
[3.60961] 输入:ADS7846触摸屏作为/devices/platform/omap2_mcspi.1/spi 1.0/input/input1.
[3.878234] 输入:TWL4030_pwrbutton 作为/devices/platform/omap/omap_i2c.1/i2c -1/1-0049/TWL4030_pwrbutton/input2
[3.899414] TWL_RTC TWL_RTC:RTC 内核:将 TWL_RTC 注册为 rtc0
[3.909057] i2c /dev/entries 驱动程序
[3.920715] Linux 媒体接口:v0.10
[3.925628] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[3.932800] usbcore:注册的新接口驱动程序 uvcvideo
[3.938842] USB 视频类驱动程序(v1.0.0)
[3.943267] bq24103_bat 驱动程序初始化
[3.950347] TWL4030_MODULE_INTBR C = 144
[3.954467] bq24103_bat 驱动器探针
[3.966247] bq24103_bat 驱动器探针秒
[3.977539] OMAP 看门狗计时器版本0x31:初始超时60秒
[3.985137] 蓝牙:HCI UART 驱动程序版本2.2
[3.989837] 蓝牙:已初始化 HCI H4协议
[3.994873] 蓝牙:已初始化 HCI BCSP 协议
[4.000091] 蓝牙:已初始化 HILL 协议
[4.005828] 空闲:使用调节梯
[4.010192] 空闲:使用调速器菜单
[4.019561] 使用虚拟稳压器时、未找到 MMci-OMAP-hs.1电源 VMMC_aux
[4.035919] 使用虚拟稳压器时、未找到 MMci-OMAP-hs.2电源 VMMC_aux
[4.0560606060] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[4.061920] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[4.065979] [3G]:S3G_DEV_INIT V02.00.01-2015-09-02
[4.071777] USB 1-2:使用 EHCI-OMAP 和地址2的新型高速 USB 器件
[4.085388] [MRS]:MSR_init 1.00.00
[4.090362] 平台设备寄存器!
[4.109558] [spk]:SPK_DEV_INIT V02.02.02.02.02.02.02.02.01.01-2016-03-17
[4.131561] usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
[4.144195] OMAP3 EVM SoC 初始化
[4.164031] mmc0:地址0001处的新高速 MMC 卡
[4.178314] mmcblk0:mmc0:0001 P1XXXX 3.60 GiB
[4.192382] mmcblk0:P1 P2 P3 p4
[4.213073] USB 1-2:找到新的 USB 器件、idVendor=0424、idProduct=2512
[4.220153] USB 1-2:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
[4.234741] 集线器1-2:1.0:找到 USB 集线器
[4.239532] 集线器1-2:1.0:检测到2个端口
[4.322967] ASOC:TWL4030-hifi <-> OMAP-McBSP-Dai.1映射正常
[4.338623] ALSA 器件列表:
[4.341796] #0:omap3evm
[4.344696] 配置文件:硬件计数器不可用
[4.350006] profile:使用计时器中断。
[4.354766] NF_conntrack 版本0.5.0 (3780桶、最大15120)
[4.363098] IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
[4.369415] TCP 立方注册
[4.372833] 正在初始化 XFRM netlink 套接字
[4.377502] NET:注册协议系列17.
[4.382293] NET:注册协议系列15.
[4.388153] 蓝牙:L2CAP 版本2.15
[4.392059] 蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[4.397491] 蓝牙:SCO (Voice Link)版本0.6
[4.402282] 蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[4.408172] 蓝牙:已初始化 RFCOMM TTY 层
[4.413452] 蓝牙:已初始化 RFCOMM 套接字层
[4.418853] 蓝牙:RFCOMM 版本1.11
[4.422821] 蓝牙:BNEP (以太网仿真) 1.3版
[4.428375] 蓝牙:BNEP 滤波器:协议多播
[4.433898] 蓝牙:HIDP (人机接口仿真)版本1.2
[4.442260] 注册 DNS_旋 变传感器密钥类型
[4.448028] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[4.457489] 支持 ThumbEE CPU 扩展。
[4.478759] TI OMAP3的电源管理。
[4.488311] SR_init:无 PMIC 挂钩以初始化 SmartReflex
[4.494079] SmartReflex SmartReflex.0:OMAP-SR_probe:SmartReflex 驱动程序初始化
[4.502716] SmartReflex SmartReflex.1:OMAP_SR_probe:SmartReflex 驱动程序初始化
[4.511749] 已初始化 SmartReflex Class3
[4.549285] 时钟:禁用未使用的时钟以节省功耗
[4.623077] reguler_init_complete:不完整的限制、使 VDAC 保持开启状态
[4.631988] reguler_init_complete:不完整的限制、使 USI_wifi 保持开启状态
[4.641571] TWL_RTC TFL_RTC:将系统时钟设置为2017-10-03 15:24:50 UTC (1507044290)
[4.650543] OMAP_Vout OMAP_Vout:缓冲区大小= 3686400
[4.658721] OMAP_Vout OMAP_Vout::已注册和已初始化的视频设备0
[4.666137] OMAP_Vout OMAP_Vout:缓冲区大小= 3686400
[4.673706] OMAP_Vout OMAP_Vout::已注册和已初始化的视频设备1.
[4.691253] EXT3-FS:未启用屏障
[4.6960] kjournald 正在启动。 提交间隔5秒
[4.806793] mmc2:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[5.056671] EXT3-FS (mmcblk0p2):使用内部日志
[5.062622] EXT3-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式
[5.070281] VFS:在器件179:2上安装了根(ext3文件系统)。
[5.079040] devtmpfs:已安装
[5.082305] 释放初始化内存:212K
正在将/dev/mmcblk0p3安装到 tmp ...
[5.251434] EXT3-FS:未启用屏障
[5.256652] kjournald 正在启动。 提交间隔5秒
[5.265380] EXT3-FS (mmcblk0p3):使用内部日志
[5.270965] EXT3-FS (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有有序数据模式
跳过复制/etc/default 到/etc 正在从 tmp 中卸载/dev/mmcblk0p3 ...
将/dev/mmcblk0p3重新安装到 etc 目录...
[5.344970] EXT3-FS:未启用屏障
[5.350097] kjournald 正在启动。 提交间隔5秒
[5.357330] EXT3-FS (mmcblk0p3):使用内部日志
[5.362915] EXT3-FS (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有已订购数据模式
init:版本2.88 bootingw /sbin/init.
正在启动 udev
[5.949645] udev [1251]:起始版本164
[13.236053] EXT3-FS:未启用屏障
[13.281280] kjournald 正在启动。 提交间隔5秒
[13.290985] EXT3-FS (mmcblk0p4):使用内部日志
[13.296569] EXT3-FS (mmcblk0p4):已安装文件系统、具有有序数据模式
启动 Bootlog 守护程序:[16.646545] g_mass 存储小工具:大容量存储功能 ,版本:2009/09/11
[16.654022] g_mass 存储小工具:LUN 数量=1
[16.659149] lun0:lun:可移动文件:/dev/ram2
[16.664093] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
[16.671386] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
[16.678771] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[16.684234] musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
[16.690093] musb-hdrc musb-hdrc.0:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号 r 2.
[16.713836] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[16.721099] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[16.728668] USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
[16.733856] USB USB2:制造商:Linux 2.6.37 musb-hcd
[16.739501] USB USB2:Serial Number:musb-hdrc.0
[16.747741] 集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[16.751831] 集线器2-0:1.0:检测到1个端口
bootlogd。
numid=7、iface=混频器、name='DA2 Analog Playback Volume'(AC2模拟回放音量)
; type=integer,access=rw--r--,values=2,min=0,max=18,step=0
:值=18、18
| dBscale-min=-24.00dB、STE=2.00dB、MUTE=0
已成功设置音频音量
以太网:IPv4找不到响应节点
killall:BRCM_PATCHRAM_PLUS:没有进程被终止
中国移动电话:APN 找不到响应节点
China,移动:用户名找不到响应节点
中国移动电话:密码找不到响应节点
中国移动电话:DIAL_NUMBER 找不到响应节点
_________ _________ _ _
| |_ |____ ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'| 。 |. ||_| _|. |||-_| _| _|
||||||||、|| |||| ||||||||||||________________||
|____| |_|
Arago 项目 http://arago-project.org AM37x-EVM ttyO2
Arago 2013.02 AM37x-EVM ttyO2
AM37x-EVM 登录: