工具/软件:Code Composer Studio
我刚刚解压缩了我的全新 C5535 eZdsp 套件和...
a)。 刚刚测试了 C5535 eZdsp 演示。 检查、这正常。
b)。 已继续执行"快速入门指南"的第5.0节、并已安装 CCS 版本:4.2.4.00033。 检查一下、运行正常。
c)。 已卸下 micro-SD 卡并继续执行第6.0节"CCS 配置说明"...
...只能在"Target -> Connect Target"上使用...
c55xx:连接到目标时出错:(错误-600 @ 0x0)无法找到所需的动态库。 库不在搜索路径上。 (版本5.0.429.0)
我能够遵循简单的指令、因此我对这个"开箱即用"套件为什么会如此简单而失败有点困惑。
我被彻底的受饱和失望。 请帮我解决这个问题、让我感觉更好。
丰富