This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:C5535-eZdsp 连接目标

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614030/ccs-tms320c5535-c5535-ezdsp-connect-target

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚解压缩了我的全新 C5535 eZdsp 套件和...

a)。 刚刚测试了 C5535 eZdsp 演示。 检查、这正常。

b)。 已继续执行"快速入门指南"的第5.0节、并已安装 CCS 版本:4.2.4.00033。 检查一下、运行正常。

c)。 已卸下 micro-SD 卡并继续执行第6.0节"CCS 配置说明"...

    ...只能在"Target -> Connect Target"上使用...

c55xx:连接到目标时出错:(错误-600 @ 0x0)无法找到所需的动态库。 库不在搜索路径上。 (版本5.0.429.0)

我能够遵循简单的指令、因此我对这个"开箱即用"套件为什么会如此简单而失败有点困惑。

我被彻底的受饱和失望。 请帮我解决这个问题、让我感觉更好。

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我已经解决了这个问题。 如果我阅读了所有的指令,特别是连接到 J2的:0|,这会很有帮助

    现在、我的问题是"初始化仿真器时出错"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    这些是您的目标配置设置吗?

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalinda、

    感谢您回来。 回答您的问题时、我没有"Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe"选项、仅提供"Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator"选项

    这些是我的目标设置、我现在可以连接到目标。

     

    但我的问题是...

    每当我启动"Debug Active Project"时。

    我的 CCS 是否过期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    不确定这是否与 CCS 过期有关。 但是、如果您使用的是 CCS v4、我强烈建议您升级到 CCSv7.2 、这是当前的最新版本 processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS。 在 CCSv7.2安装中、我看不到"Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator"选项。

    这是不是现在发生故障了? 对于您在电路板上遇到的问题、我们深表歉意。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lalindra、

    问题已解决。

    我决定卸载 ccs4并将"白金"安装完全重新安装到与默认安装路径("Program Files (x86)...")不同的位置。

    现在一切都正常、我可以运行几个测试程序(LED、LCD-Osd9616)。

    现在、我的 DSP 之旅就可以开始了。 祝我好运。

    最好的,丰富的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    我祝您旅途愉快:)感谢您结束了这条线程。

    Lali