请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6713B 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
1) 1)我们能否在 TMS320C6713上配置 I2C 中断? 根据外设指南 SPUR190d、在 MUXL 和 muxh 中断寄存器中没有要使用的 I2C 中断/事件的入口?
2) 2) GPIO 中断也没有入口。 EXT_INT4-7是 GPIO 中断吗? 我的意思是、如果它们不是 GPIO 中断、那么如果 GPIO 使能寄存器(GPEN)中相应的 GPIO 被禁用、则会产生中断?