This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6713B:I2C 中断

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609627/compiler-tms320c6713b-i2c-interrupt

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!


1) 1)我们能否在 TMS320C6713上配置 I2C 中断? 根据外设指南 SPUR190d、在 MUXL muxh 中断寄存器中没有要使用的 I2C 中断/事件的入口?

2) 2) GPIO 中断也没有入口。 EXT_INT4-7是 GPIO 中断吗? 我的意思是、如果它们不是 GPIO 中断、那么如果 GPIO 使能寄存器(GPEN)中相应的 GPIO 被禁用、则会产生中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amimal、

    请参阅 C6713B 数据表、表27。 中断选择器。 数据表是有关器件详细信息的最终答案。 对于这两份文件之间的差异、我们深表歉意。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 RandyP.... Spru190d 确实使事情变得模糊。 我认为上表中显示的中断源是唯一可用的中断源。 有关 GPIO (spru584)和 I2C (spru175)等各种外设的文档确实让我感到困惑、尤其是当我在这些文档中研究中断时。 不过、我想他们为什么在没有可用源时也提供了中断详细信息。 答案实际上在数据表中。

    一件有趣的事情是、当我在数据表中找到该表时、当我收到您的回复时、我将在这里发布该表... :-)

    此致、
    Amimal