This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:EVM 设计问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708, LP873220, TPS22965, TPS22954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607515/am5708-evm-design-questions

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件: LP873220TPS22965TPS22954

所有、  

我对 AM5708 EVM 原理图"518202_DRA71x_DRA79x_TDA2Ex17_AM570x_EVM_OrCAD_PDF_Rev_C_24OCT2016.pdf"确实有几个问题。

-在 DDR 电源侧、为什么原理图中装配了 U72 (第8页)?

  • DDR3模块由 LP8732x 的 BUCK1 (VDD_DDR)通过功率监控器感应电阻器加电
  • AM5708 VDDS_DDR1由 U72从 VDD_DDR 生成的 VDD_DDR_CPU (通过功率监控器感应电阻器)供电

您熟悉 LP8733x (版本0x2D)和 LP8732x (版本0x20)的加电和断电排序(第7页- SNVU554-May17)–我们的 EVM 使用了0x2A 和0x2E 版本。  

通过我们的原理图,VDD_DDR_CPU 和 VDD_DDR 之间存在0.8ms 的延迟,这是因为 U72导致 VDDS_DDR1比 PMIC 晚1.8ms,比 VDD (+1.15V)晚0.3ms:  

- 0.0ms:PMIC 启用(随附 pdf 中的 EN 信号)

 - 1.0ms:生成 VDD_DDR (LP873220_BUCK1)为 DDR3模块上电、同时通过 LP873220_GPO2启用 U72

- 1.5ms:生成 VDD (LP97332D_BUCK0)

 -1.8ms:U72生成 VDD_DDR_CPU 以为 AM5708 VDDS_DDR1加电

这看起来与 AM570x 数据表(第153页- SPRS961A-Feb17页)形成对比、其中 VDDS_DDR1应在 VDD 之前出现–您怎么看?

最后但同样重要的是,查看原理图,还有一个开关(U122,第14页)用于控制 microSD 电源。

根据 microSD 规范,为了修改卡的工作电压,需要一个开/关周期。 在“SD mode”(SD 模式)的初始化阶段,访问已达到非活动状态的卡的情况也是如此。  

由于根据应用要求,microSD 卡始终以3.3V 的电压加电并在“SPI 模式”中初始化,因此不需要再循环通电。 如果是、我可以避免使用开关并将 microSD 电源连接到 LP8733x 的 LDO0生成的 VDDSHV8–您对此有何感受?

请告诉我-这是一个紧急问题。

提前感谢您的友好支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    TPS22965负载开关(第8页上的 U72)是可选的。 其目的是将 SoC DDR 电压轨与 DDR 存储器模块分离。 SoC 可在 DDR 存储器模块保持通电并设置为"自刷新"时断电。 负载开关是可选的、如果您的最终产品不支持"挂起到 RAM"、则可以在最终设计中排除负载开关。

    延迟仅为300us 的另一种(更快)负载开关是 CT = 0时的 TPS22954。 这应允许 VDD 电源轨有足够的时间进行排序。

    对于 microSD 卡、您肯定可以避免使用额外的 LDO、并仅将 SD 卡保持在3.3V 模式。 为了确保 SoC 不会尝试协商1.8V 模式、您需要从 Linux 器件树(DTS)文件中删除 UHS 高速模式。  

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    非常感谢您的快速回复-感谢!

    答案缺失-请在下面找到:

    您熟悉 LP8733x (版本0x2D)和 LP8732x (版本0x20)的加电和断电排序(第7页- SNVU554-May17)–我们的 EVM 使用了0x2A 和0x2E 版本。  

    通过我们的原理图,VDD_DDR_CPU 和 VDD_DDR 之间存在0.8ms 的延迟,这是因为 U72导致 VDDS_DDR1比 PMIC 晚1.8ms,比 VDD (+1.15V)晚0.3ms:  

    - 0.0ms:PMIC 启用(随附 pdf 中的 EN 信号)

     - 1.0ms:生成 VDD_DDR (LP873220_BUCK1)为 DDR3模块上电、同时通过 LP873220_GPO2启用 U72

    - 1.5ms:生成 VDD (LP97332D_BUCK0)

     -1.8ms:U72生成 VDD_DDR_CPU 以为 AM5708 VDDS_DDR1加电

    这看起来与 AM570x 数据表(第153页- SPRS961A-Feb17页)形成对比、其中 VDDS_DDR1应在 VDD 之前出现–您怎么看?

    请发表评论吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、
    实际上、我们完全不支持"挂起到 RAM"。 这意味着必须移除 U72。 如果您移除 U72并将 VDD_DDR_CPU 和 VDD_DDR 连接在一起。 这将解决电源定序问题。 在极少数情况下、您需要此功能、那么您应该接受我之前发布的(TPS22954)中的器件建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我对 U72/TPS22965的时序进行了更新。 我能够获得验证电源时序的电容捕获、VDD_DDR 和 VDD_DDR_CPU 之间的延迟似乎只有200us。 因此、VDD 在 VDD_DDR 和 VDD_DDR_CPU 之后仍有时间斜升。 我希望这可以减轻您的担忧。