器件型号:TDA3
您好专家、
客户对雷达处理器 SDK radar_caption_process 演示有疑问:
在 AWR1243+TDA3x 上使用3T4R 时、TDA3x 中的数据格式和缓冲器地址是什么? 是否有任何文档来描述详细信息?
谢谢你。
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDA3
您好专家、
客户对雷达处理器 SDK radar_caption_process 演示有疑问:
在 AWR1243+TDA3x 上使用3T4R 时、TDA3x 中的数据格式和缓冲器地址是什么? 是否有任何文档来描述详细信息?
谢谢你。
艾伦
您好、Allen、
对于下面的示例配置:
每个线性调频脉冲的 ADC 样本数= 512
2、每次驻留的线性调频脉冲数= 128
3. Rx 天线数量= 4.
4. Tx 天线数量= 1.
每个 ADC 采样的字节= 4 (复数、I 后跟 Q)
样本按如下方式排列在存储器中:
线性调频脉冲0:Rx1 [采样1;采样2;采样3;… 样片512] Rx2 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512] RX3 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512] RX4 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512]
线性调频脉冲1:Rx1 [采样1;采样2;采样3;… 样片512] Rx2 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512] RX3 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512] RX4 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512]
线性调频脉冲2:Rx1 [采样1;采样2;采样3;… 样片512] Rx2 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512] RX3 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512] RX4 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512]
…
线性调频脉冲128:Rx1 [采样1;采样2;采样3;… 样片512] Rx2 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512] RX3 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512] RX4 [样片1;样片2;样片3;..... 样片512]
有关 AWR12方面的更多详细信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/swra555/swra555.pdf
从有关 TDA 端数据消耗方式的更多详细信息、您可以参阅 第4.1.2节:PROCESSOR_SDK_RADAR _XX_XX_XX_XX\ti_components \Algorithms\eve_sw_XX_XX_XX_xx\apps\docs\EVE_Applets_UserGuide.pdf 中的缓冲区示例
谢谢、此致、
Piyali
您好、Piyali、
随附的是线性调频脉冲和帧配置的代码、您能否帮助与多天线配置进行比较?
或者、您能否与我们分享您的代码?
谢谢你
您好、Allen、
我在我的末尾尝试了此配置、但看不到2的增量。 我在 FFT 级的输入端放置一个断点、以检查以下地址的输入 ADC 缓冲器并查看以下值:
| 地址 | 值 |
| inBufAddr +257*4*0+514*4*4*0 (第一个 Rx,第一个 Tx) | 0x00000000 |
| inBufAddr +257*4*1+514*4*4*0 (第2个 Rx,第1个 Tx) | 0x00000001 |
| inBufAddr + 257*4*1 + 514*4*4*1 (第2个 Rx、第2个 Tx) | 0x00010001 |
| inBufAddr + 257*4*3+514*4*2*2 (第4个 Rx 和第3个 Tx) | 0x00020003 |
如果您看到同样的行为、您是否可以在结束时重新检查?
谢谢、此致、
Piyali