This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:QT Creator 构建问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650776/linux-am4379-qt-creator-build-issue

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

我的 SDK 版本是 ti-processor-sdk-linux-rt-am437x-evm-03.00.00.04-Linux-x86-install.bin

请给我一些帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Biser:

    非常感谢您的反馈。

    以下信息是我的补充信息、可帮助软件专家找到原因。

    [Linux-devkit]:~ tl-am4379-refence/qwt-6.1.0> qmake -v
    Qmake 版本3.0
    使用/home/alex/sitara/ti/linux-devkit/sysroots/cortexa9hf-neon-linux-gnueabi/usr/lib 中的 Qt 版本5.6.1
    [Linux-devkit]:~ tl-am4379-refence/qwt-6.1.0>哪个 qmake
    /home/alex/sitara/ti/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/qt5/qmake
    [Linux-devkit]:~ tl-am4379-refence/qwt-6.1.0> ls
    复制 doc install qwtbuild.pri qwtfunctions.pri qwt.pro src
    设计人员示例 pl游乐场 qwtconfig.pri qwt.prf 自述文件扩展名
    [Linux-devkit]:~ tl-am4379-refence/qwt-6.1.0> qmake qwt.pro
    无法读取/home/alex/sitara/ti/linux-devkit/sysroots/cortexa9hf-neon-linux-gnueabi/usr/lib/qt5/mkspecs/oe-device-extra.pri:无此类文件或目录
    [Linux-devkit]:~ tl-am4379-refence/qwt-6.1.0>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex824、

    $轻触/home/alex/sitara/ti/linux-devkit/sysroots/cortexa9hf-neon-linux-gnueabi/usr/lib/qt5/mkspecs/oe-device-extra.pri

    $ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386
    $ sudo dpkg-reconfigure dash
    出现提示时、选择"否"。

    $ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    $ tar -Jxvf gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home

    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-03.00.00.04-config.txt
    $ CD 生成
    $。 配置/设置
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $ MACHINE=AM437X-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake qttools

    build/arago-tmp-externo-linaro-toolchain/work /cortexa9hf-neon -linux-gnueabi/qttools/5.6.0+gitAUTOINC+e33532e048-r0/image/usr/复制到 ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-03.00.04/gitude/linux-cortex/uexue-rode/uexuf-neon

    将构建 qwt-6.1.0、甚至 qwt-6.1.3。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal:

    感谢您的详细答复。

    根据你们的指导,我在最后一步之前就进展顺利了。

    以下图片和附件是我的编译过程和提示。  根据编译警报、我在某些提取文件中失败。

    我想这可能是导致我最终编译的失败。  因为它不会在我的 tisdk 路径中生成/work/cortexa9hf-neon-linux-gnueabi/qttools/5.6.0 +gitAUTOINC+e33532e048-r0/image/usr

    您是否有手动方法来获取这些缺失的文件、然后重新执行 $ MACHINE=AM437X-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake qttools,以解决此问题?

    e2e.ti.com/.../compile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略黄色警告、这些警告信息量很大、源已通过后视镜下载。 对于红色错误、请将   sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/meta-devtoolchain/meta-devtools/binutils/binutils-linaro-2.25.inc 中的 releases.linaro.org/.../binutils-linaro-${BPV}-${RELEASE}.tar.xz \更改为 releases.linaro.org/.../binutils-linaro-${BPV}-${RELEASE}.tar.xz \

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Kemak R.Shakir。

    根据您的指导、我已经编译了 QWT 演示程序并成功在 AM4379定制板上运行。

    圣诞节快乐!