This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:USB ID 检测

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641712/omap-l138-usb-id-detection

器件型号:OMAP-L138

大家好、

我们设计了一个在器件模式下支持 USB 的板(处理器- OMAPl138)、因此将 USB_ID 引脚悬空。 但是、未检测到 USB 器件(我们的板)。 但是、如果 USB_ID 引脚通过10K 电阻器上拉、则工作正常。 根据数据表、如果 USB_ID 引脚保持悬空、则应将其(我们的电路板)检测为器件、如果接地应表现为主机。

提前感谢!!!

此致、

Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    如果您将 OMAP-L138用作连接到主机 PC 的 USB 器件、则电缆端会将 ID 引脚驱动为低电平或保持悬空。 该引脚应保持悬空、所使用的电缆端将根据需要驱动该引脚。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已将 ID 引脚悬空、但系统(主机)未将其检测为器件。 我们检查了将 ID 引脚拉至3.3V 至10k、然后它工作正常。 是否需要上拉、如果不需要、可能是未检测到 USB 设备的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要上拉、请参阅 OMAP-L138 lcdk 中的实现:

    您能否连接原理图的相关部分? 我不知道这是为什么发生在你身边。


    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在原理图下方找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ID 总线上不需要串联电阻器。 如果该电阻器不是0欧姆(我不确定它)、那么您可能会创建某种分压器、并且需要另一种(外部上拉)来在 ID 总线上获得正确的电压电平。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它在 ID 线路上串联为0欧姆。 这是基于逻辑 PD SOM 的项目。 采用相同的设计、Rev B SOM 可以进行 USB 枚举。 现在、我们使用此处的 REV C SOM 对其进行测试、USB OTG 不会通过主机 PC 进行枚举。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否将 OMAP-L138板与主机 PC 相连? 您是否尝试将其连接到另一台 PC 或其他主机?
    不管怎样,如果此变通办法适用于多个连接(使用不同的主机),则应该可以。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试将其连接到另一台 PC、但仍没有检测到 USB。

    在下面的链接中、建议上拉 ID 引脚、但对于 DaVinci DSP、建议上拉 ID 引脚。 对 OMAOL138是否有任何此类建议?

    e2e.ti.com/.../7838

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过去可能有这样的建议,因为这一员额表明:
    e2e.ti.com/.../258101

    但这是非常过时的信息。 在 OMAP-L138中、您应该使 ID 保持浮动。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的所有回复。

    我们发现问题不在于 ID 引脚悬空。

    如果在器件(我们的电路板)引导后连接了 USB 插头、则我们的电路板会被检测为 USB 器件。 如果在引导时连接了 USB 插头、则不会检测到该电路板作为 USB 器件。 请告诉我们这一点。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、检查您的驱动程序是否正确配置。 您可以使用以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_MUSB

    您可以启用此处所述的一些调试技巧:
    processors.wiki.ti.com/.../USB_Debug_Techniques

    此致、
    Yordan