请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 大家好、
我们设计了一个在器件模式下支持 USB 的板(处理器- OMAPl138)、因此将 USB_ID 引脚悬空。 但是、未检测到 USB 器件(我们的板)。 但是、如果 USB_ID 引脚通过10K 电阻器上拉、则工作正常。 根据数据表、如果 USB_ID 引脚保持悬空、则应将其(我们的电路板)检测为器件、如果接地应表现为主机。
提前感谢!!!
此致、
Abhi