请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 主题中讨论的其他器件: 66AK2H12、 66AK2H06
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将 CCV7工具和 TI-RTOS 用于处理器66AK2H14。
在目标字段中创建新项目时、我必须根据上面给出的详细信息选择哪个选项?
请尽快向我推荐正确的方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用 USER="Aishwarya Bhat"]下一个下拉菜单 中 有66AK2H06和66AK2H14、但我们使用 的 是66AK2H14处理器、因此 没有66AK2H14 选项。 因此、请建议我如何进一步操作。 由于某些原因、66AK2H14的特定器件文件在 CCS 中未提供。
因此、在创建工程时、请选择最接近的器件66AK2H12。
66AK2H12和66AK2H14具有相同数量的处理器内核、并且在支持10GB 以太网方面仅存在差异。