This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:我必须为处理器66AK2H14选择哪个目标选项

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, 66AK2H12, 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641800/rtos-66ak2h14-which-target-option-i-have-to-select-for-the-processor-66ak2h14

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件: 66AK2H1266AK2H06

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 CCV7工具和 TI-RTOS 用于处理器66AK2H14。

目标字段中创建新项目时、我必须根据上面给出的详细信息选择哪个选项?  

请尽快向我推荐正确的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在您选择的下拉菜单旁边还有另一个下拉菜单、您应该在其中更改为66AK2Hx 器件、然后从选项卡中选择使用 ARM 或 SoC 的 C66xx 内核。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

      感谢您的回复。

    下一个下拉菜单中提供66AK2H06和66AK2H12、但我们使用的是66AK2H14处理器、因此不 提供66AK2H14选项。 因此、请建议我如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Aishwarya Bhat"]下一个下拉菜单 有66AK2H06和66AK2H14、但我们使用 是66AK2H14处理器、因此 没有66AK2H14  选项。 因此、请建议我如何进一步操作。 由于某些原因、66AK2H14的特定器件文件在 CCS 中未提供。

    因此、在创建工程时、请选择最接近的器件66AK2H12。

     66AK2H12和66AK2H14具有相同数量的处理器内核、并且在支持10GB 以太网方面仅存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    感谢您的回复。

    我还有两个疑问。

    1. 在创建新项目时、我必须从 C/C++项目和 Code Composer Studio 中选择哪个选项?
    2. 然后、在编写源代码时、在目标选项中、我们必须在 A15和 C66X 下选择哪种处理器、因为我们同时使用这两种处理器。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    66AK2H12选项应该起作用。

    使用 CCS 项目。

    如果您计划在两个处理器上运行应用程序、则应创建两个单独的应用程序或使用 IPC 在两个内核之间进行通信。

    此致、
    Yordan