请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好,
我的主要客户报告了 AM3352 LCD 控制器数据[4](AM3352BZCZ 引脚 T1)在 RGB565模式下的功能问题在多个故障板中、该引脚始终输出为"1"、并且在应用中运行的 AM3352期间无法设置、 客户已完成 ABA 测试、下图可以更详细地描述该问题:
故障芯片波形:DATA[4](T1)始终保持高电平:
良好的芯片波形:DATA[4](T1):
CQE 工程师已在故障芯片上执行 ATE 测试并重新安装 了该测试,您能不能帮助您在 EVM 上验证它,但斯克!