This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:LCD 数据引脚问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649151/am3352-lcd-data-pin-issue

器件型号:AM3352

您好,

我的主要客户报告了 AM3352 LCD 控制器数据[4](AM3352BZCZ 引脚 T1)在 RGB565模式下的功能问题在多个故障板中、该引脚始终输出为"1"、并且在应用中运行的 AM3352期间无法设置、 客户已完成 ABA 测试、下图可以更详细地描述该问题:

故障芯片波形:DATA[4](T1)始终保持高电平:

良好的芯片波形:DATA[4](T1):

CQE 工程师已在故障芯片上执行 ATE 测试并重新安装 了该测试,您能不能帮助您在 EVM 上验证它,但斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jian
    感谢您就此创建文章。 如果我们有后续问题、我将进行更新。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian
    您是否对电路板上观察到的故障有更多说明? 是否只有 LCD 不工作、其余外设和器件逻辑是否按预期工作?

    是0时的故障还是现场故障?

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、

    它只是 LCD DATA4不工作、其余外设按预期工作。

    故障 发生在0时。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jian。
    您退回的器件已确认在工作台上出现故障,与客户报告的情况相同。
    我将关闭此主题、因为现在正在使用标准客户退货流程和故障分析来处理此问题。
    根据 FA、我们可以查看是否需要支持进一步的系统级分析/调试、以了解故障原因。
    此致
    Mukul