请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
大家好
当我学会创建 AM5728 DSP 项目时、有几件事让我感到困惑。
我从导入了一个 CCS 工程 /packages/MyExampleProjects.
我们可以看到、它选择了 C6000器件系列和通用 C64x+器件、并选择 ti.platform.idkAm572X(which、但列表中没有白名单)。
但是、当我通过 TI Resource Explorer 获取项目时、情况会有所不同。
我设置了默认配置。但是在平台下拉列表中只有 evm572x (我自己输入 idkAM572x?)。
然后
它不再是通用 C64x+器件、而是 IDK_AM572X。
我想谈谈:
1、如何选择器件?如果上述两种方法之间的差异导致了不同的结果?
2、您自己输入平台?
我们将感谢您的任何帮助。
此致
是的