This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:项目配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641305/rtos-am5728-project-configuration

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好

当我学会创建 AM5728 DSP 项目时、有几件事让我感到困惑。

我从导入了一个 CCS 工程 /packages/MyExampleProjects.

我们可以看到、它选择了 C6000器件系列和通用 C64x+器件、并选择 ti.platform.idkAm572X(which、但列表中没有白名单)。

但是、当我通过 TI Resource Explorer 获取项目时、情况会有所不同。  

我设置了默认配置。但是在平台下拉列表中只有 evm572x (我自己输入 idkAM572x?)。

然后  

它不再是通用 C64x+器件、而是 IDK_AM572X。

我想谈谈:

1、如何选择器件?如果上述两种方法之间的差异导致了不同的结果?

2、您自己输入平台?

  我们将感谢您的任何帮助。

此致

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于由 pdkprojectcreate 脚本创建的工程、器件为"通用 C64x+器件"、这无关紧要、因为我们为 C66x 使用了-mv 6600选项。 该平台来自 SYSBIOS 软件包本身、在 packages/ti\platforms 下、它具有 evmAM572x 和 idkAM571x、idkAM572x。 当我们通过脚本创建项目时、它会选择平台。

    如果使用 Resource Explorer 创建工程、则可以手动输入平台名称。 我对平台进行了比较、存储器和 CPU 速度、数据/代码分配是相同的。 因此、对于通用应用、将 idk 或 EVM 用于平台不应导致问题。 但请使用与硬件匹配的平台进行实践。

    此致、Eric