This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:我们似乎应该使用 http://而不是 git://从 gitorious.org 克隆 git

Guru**** 2225540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/737843/linux-processor-sdk-am335x-it-seems-we-should-use-http-instead-of-git-for-clone-git-from-gitorious-org

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我在中国。 我必须为  gitorious.org/sitara-board-port/sitara-board-port-linux.git 使用 git 克隆 http,而不是 git 克隆 git……

类似于  。 我认为应更新以下 wiki:   和 processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_UBoot_Board_Port

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发布并通知我们所需的更新。

    为了让您知道、这些文件在很长时间内未更新、并且可能无法与最新的 SDK 配合使用。 它们仍应作为一个很好的参考。

    我们目前没有更新这些文件的计划、因为该过程主要已迁移到设备树。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 我是否有一个新的 wiki、了解如何为基于器件树的新软件移植 u-boot? 目前我正在第三方的评估板上工作、他们提供的软件很旧。 我希望将基础升级到最新的 RT-link SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我没有收到你的答复。

    我认为下面最好的演示文稿是帮助人们开始使用 DT 的最佳演示文稿:

    elinux.org/.../Petazzoni-device-tree-dummies_0.pdf

    我们在内核源代码内的 arch/arm/boot/dts 中提供了许多示例 dts 和良好的启动基础架构。

    但愿这对您有所帮助。