Other Parts Discussed in Thread: AM5716
大家好、
我正在基于 AM5716开发定制板、电路板问题历史记录@ https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/663701/2492740#pi316653filter=all&pi316653scroll=false&pi316653=2
由于设计问题、我们无法为 RTC 提供适当的电压、因此在内核中禁用了 RTC 模块。
我在 u-boot 和内核中看到以太网问题。 看起来特定的模块没有复位、原因可能是什么。
以下是内核日志的一部分:
MMIO 0x48068000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)处的48068000.serial: ttyS5是8250
[1.627368] [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.719374] 循环:模块已加载
[1.726235] m25p80 spi32766.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:00、 0、 0
[1.733848] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.783313] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.789438] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:无实时 phy、可扫描全部
[1.893281] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:等待用户访问超时
[1.993280] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:等待空闲时超时
[1.999508] DaVinci_MDIO:4848485000.MDIO 的探测失败,错误-5
[2.006643] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 9c:1D:58:56:29:76
[2.013320] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
[2.020290] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 9c:1D:58:56:29:77
[2.028768] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[2.044939] i2c /dev/entries 驱动程序
[2.053104] smps9:由 VMAIN 供电
[2.056982] V3_3D:由 smps9提供
[2.060881] ldo1:由 VMAIN 供电
[2.113757] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[2.120140] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[2.174867] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[2.195112] NET:注册协议系列10.
[2.213799] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[2.218977] NET:注册协议系列17.
[2.233522] 注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.237945] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.253843] 为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.260053] 为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.283779] 为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.289988] 为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.314378] TI OMAP4+器件的电源管理。
[2.319498] 正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.343800] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[2.384120] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[2.405364] ALSA 设备列表:
[2.408351] 找不到声卡。
[2.412695] 正在等待根设备 PARTUUID =73d1e9ec-02...
[2.462439] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[2.474814] mmc0:地址为 e624的新型高速 SDHC 卡
[2.490810] mmcblk0:mmc0:e624 SU04G 3.69 GiB
[2.496859] mmcblk0:P1 P2
[2.537440] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[2.545937] mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
[2.555388] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.563713] mmcblk1:mmc1:0001 Q2J54A 3.64 GiB
[2.568403] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
[2.575158] devtmpfs:已安装
[2.578342] 释放未使用的内核内存:336K (c08d2000 - c0926000)
[2.584869] 此架构没有内核内存保护。
[2.591485] mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J54A 分区1 2.00 mib
[2.607750] mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J54A 分区2 2.00 mib
[2.614871] mmcblk1:P1 P2
[2.8598] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[2.867345] PRM:I/O 链时钟线路断言超时
[2.881133] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、12位熵可用)
[2.901236] PRM:I/O 链时钟线路断言超时
[2.907099] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、12位熵可用)
[2.918769] systemd[1]:systemd 232在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS -ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[2.937269] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎使用 BuildRoot 2017.02.8!
[2.963527] PRM:I/O 链时钟线路断言超时
[2.969930] systemd[1]:将主机名设置为 。
[3.028540] 随机:systemd-gpm-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
[3.043202] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
[3.065544] systemd-fstab-Generator[69]:忽略根设备的"noauto"
我们是否遗漏了任何东西?
谢谢、
Vamshi G.