This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:定制板上的以太网问题

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677313/am5716-ethernet-issue-on-custom-board

器件型号:AM5716

大家好、

我正在基于 AM5716开发定制板、电路板问题历史记录@ https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/663701/2492740#pi316653filter=all&pi316653scroll=false&pi316653=2

由于设计问题、我们无法为 RTC 提供适当的电压、因此在内核中禁用了 RTC 模块。

我在 u-boot 和内核中看到以太网问题。 看起来特定的模块没有复位、原因可能是什么。

以下是内核日志的一部分:

 MMIO 0x48068000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)处的48068000.serial: ttyS5是8250
[1.627368]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.719374]   循环:模块已加载
[1.726235]   m25p80 spi32766.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:00、 0、 0
[1.733848]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.783313]    DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.789438]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:无实时 phy、可扫描全部
[1.893281]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:等待用户访问超时
[1.993280]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:等待空闲时超时
[1.999508]   DaVinci_MDIO:4848485000.MDIO 的探测失败,错误-5
[2.006643]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 9c:1D:58:56:29:76
[2.013320]   cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
[2.020290]   cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 9c:1D:58:56:29:77
[2.028768]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[2.044939]   i2c /dev/entries 驱动程序
[2.053104]   smps9:由 VMAIN 供电
[2.056982]   V3_3D:由 smps9提供
[2.060881]   ldo1:由 VMAIN 供电
[2.113757]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[2.120140]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[2.174867]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[2.195112]   NET:注册协议系列10.
[2.213799]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[2.218977]   NET:注册协议系列17.
[2.233522]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.237945]   OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.253843]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.260053]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.283779]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.289988]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.314378]   TI OMAP4+器件的电源管理。
[2.319498]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.343800]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[2.384120]   hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[2.405364]   ALSA 设备列表:
[2.408351]     找不到声卡。
[2.412695]   正在等待根设备 PARTUUID =73d1e9ec-02...
[2.462439]   mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[2.474814]   mmc0:地址为 e624的新型高速 SDHC 卡
[2.490810]   mmcblk0:mmc0:e624 SU04G 3.69 GiB
[2.496859]    mmcblk0:P1 P2
[2.537440]   mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[2.545937]   mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
[2.555388]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.563713]   mmcblk1:mmc1:0001 Q2J54A 3.64 GiB
[2.568403]   VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
[2.575158]   devtmpfs:已安装
[2.578342]   释放未使用的内核内存:336K (c08d2000 - c0926000)
[2.584869]   此架构没有内核内存保护。
[2.591485]   mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J54A 分区1 2.00 mib
[2.607750]   mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J54A 分区2 2.00 mib
[2.614871]    mmcblk1:P1 P2
[2.8598]   systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[2.867345]   PRM:I/O 链时钟线路断言超时
[2.881133]   random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、12位熵可用)
[2.901236]   PRM:I/O 链时钟线路断言超时
[2.907099]   random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、12位熵可用)
[2.918769]   systemd[1]:systemd 232在系统模式下运行。 (-pam -audit -selinux -ima -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS -ACL -XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[2.937269]   systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎使用 BuildRoot 2017.02.8!

[2.963527]   PRM:I/O 链时钟线路断言超时
[2.969930]   systemd[1]:将主机名设置为 。
[3.028540]   随机:systemd-gpm-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
[3.043202]   random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
[3.065544]   systemd-fstab-Generator[69]:忽略根设备的"noauto"

我们是否遗漏了任何东西?

谢谢、

Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆希

    我们无法在不符合 AM571x 电源要求的定制电路板上调试软件问题。 我已经在您需要重新设计电路板的另一个线程上发布了。 请获取正确的电路板、然后我们可以帮助解决软件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我们现在拥有的定制板具有预期的所有电源、除了 VDDA_RTC。 我们没有关于 VDDA_RTC 与 MDIO 有何关系的指针?

    在该 IDK 的运行方式与我们的定制板在达芬奇 MDIO 中出现故障后、通过将 V1_8D 切断至 VDDA_RTC、移除 R910、我们在 IDK 上重复了相同的情况。

    请帮助我教育我如何从 TRM 获取有关相互依存系统的更多详细信息、请帮助我转到 TRM 中我在其中了解这些详细信息的部分。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆希

    您在这里的路径错误。 这不是您必须找到的软件错误。 这是一款不符合电源要求的处理器。

    TI 不会讨论超出规格要求的 Sitara 器件的使用。