This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:如何将 OPP 设置为高电平

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677155/tda3xevm-how-to-set-opp-to-high

器件型号:TDA3XEVM

各位专家、您好!

 

我的客户在 Radar SDK 3.2中使用 radar_read_FFT_write 用例。 他们希望将 OPP 更改为高电平(DSP = 745MHz)。 通过在 TDA3xx_startup_common.gel 中使用 TDA3xx_PRCM_Clock_Config_OPPHIGH_TDA3xx_15x15 ()、它们可以确认 DSP 以745MHz 运行、如下所示。


 

但是、在运行用例后、DSP MHz 变为297MHz、如下所示。


 

在显示初始化中、PLL 设置似乎被覆盖。 让我们知道在何处修改 雷达 SDK 或 GEL 文件 、以便在745MHz 下运行具有显示屏的 DSP。

 

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您能否在 links_fw\src\rtos\links_IPU\display_ctrl\displayCtrl_drv.c 中注释以下调用并尝试:

    void DisplayCtrlLink_configureVideoPllAndClkSrcForLCD (
    uint32 vencId、uint32 pixelClock、uint32 dvisorPCD)
    {
    .
    //status = bsp_platformSetPllFreq (&vPllCfg);
    ..
    } 

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的及时响应。 我通过修改确认了 DSP 以745MHz 的频率运行。 顺便说一下、您能告诉我不需要此代码的原因吗? 是否已在 GEL 中设置 VID_PI_CLK?

    此致、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    DSS 时钟来自在 GEL 中设置的 EVE_VID_DSP PLL 的 M2。
    目前、它是代码中的一个错误。
    实际上需要此代码、因为最终系统中不会出现 gels。
    此问题将在第二季度末发生的下一个版本中得到解决。

    此致、
    Rishabh