请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3XEVM 各位专家、您好!
我的客户在 Radar SDK 3.2中使用 radar_read_FFT_write 用例。 他们希望将 OPP 更改为高电平(DSP = 745MHz)。 通过在 TDA3xx_startup_common.gel 中使用 TDA3xx_PRCM_Clock_Config_OPPHIGH_TDA3xx_15x15 ()、它们可以确认 DSP 以745MHz 运行、如下所示。
但是、在运行用例后、DSP MHz 变为297MHz、如下所示。
在显示初始化中、PLL 设置似乎被覆盖。 让我们知道在何处修改 雷达 SDK 或 GEL 文件 、以便在745MHz 下运行具有显示屏的 DSP。
此致、
Ken