This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:sbl boot_app_mcu_rtOS 示例无法编译、以及 j721s2文件丢失

Guru**** 2037690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1205243/tda4al-q1-sbl-boot_app_mcu_rtos-sample-can-not-build-and-about-j721s2-file-is-missing

器件型号:TDA4AL-Q1

您好、TI 的朋友

RTOS 版本:

      TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721s2-evm-08_05_00_11

文件目录:

       TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721s2-evm-08_05_00_11\mcusw\mcuss_demos\boot_app_mcu_rtos

生成方法:(无法生成应用)

     cd  ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_05_00_11\vision_apps

     创建 sbl_mcusw_bootimage_sd

请提供相关补丁

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引导应用程序已从 MCU 软件迁移到 PDK。 请参阅版本说明 https://software-dl.ti.com/secure/software/adas/J721S2_SW/PROCESSOR-SDK-RTOS-J721S2/08_05_00_11/exports/docs/pdk_j721s2_08_05_00_36/docs/userguide/j721s2/release_notes/release_notes_08_05_00.html?__gda__=1678873120_941df0fe37569450777a5edce03cd6bd#sbl (需要 MySecure 登录)。

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、朋友

    我在 PDK 中找不到 CAN 快速响应;仅查找 bootapp、现在我需要 CAN 快速响应应用。

    请  为 SBL 提供 CAN 快速响应应用

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renf:

    J7AEP 目前不支持 CAN 快速响应。 这预计在 SDK 9.0中受支持。

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth,è re

      SDK 9.0太晚,我们可以 提前获得有关 CAN 快速响应演示的相关信息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Renf;

    请在随附的 J721s2上查找 can_early_Response 的补丁。 在 MCUSW 中应用补丁。

    0001-Patch-for-fast_can_resp-feature-on-J7AEP.zip

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Parth;è re

    在编译后、我在下面的图像中遇到了问题。

    我根据错误提示修改了代码、如下所示:

    编译成功,我想与你确认这个改变是否可行,是否会有任何其他问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我根据错误提示修改了代码,如下所示:

    您在哪个文件中进行了这些修改? 此外、在这之后、您是否曾尝试运行该示例? 这可以正常工作吗?

    此致、
    帕尔特