This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们已经尝试测试了 EVK 的 OSPI 闪存( PROC114E3 )作为 QSPI、通过执行建议的硬件和软件修改、但我们无法将存储器检测为 QSPI、它可以很好地用作 OSPI。
我们已遵循以下链接中提及的有关软件的建议、但该软件不起作用。
3.2.2.10. OSPI/QSPI–Processor SDK AM62x 文档
提示0 (&O){
闪存@0{
兼容="Spansion、s28hs512t"、"JEDEC、SPI-NOR";
寄存器=<0x0>;
SPI-TX-BUS-width =<1>;
SPI-Rx-bus-width =<4>;
SPI-max-frequency =<25000000>;
CDN、tshsl-ns =<60>;
CDN、tsd2d-ns =<60>;
cdns,tchsh-ns =<60>;
CDN、tslch-ns =<60>;
CDN、读取延迟=<4>;
CDN、phy-mode;
分区{
兼容="固定分区";
#address-Cells =<1>;
#size-cells =<1>;
分区@0{
label ="ospi.tiboot3";
寄存器=<0x0 0x80000>;
};
分区@80000{
label ="ospi.tispl";
寄存器=<0x80000 0x200000>;
};
分区@280000 {
label ="ospi.u-boot";
REG =<0x280000 0x400000>;
};
分区@680000 {
label ="ospi.env";
REG =<0x680000 0x40000>;
};
分区@6c0000 {
label ="ospi.env.backup";
REG =<0x6c0000 0x40000>;
};
分区@800000{
label ="ospi.rootfs";
寄存器=<0x800000 0x37c0000>;
};
分区@3fc0000 {
label ="ospi.phypatern";
REG =<0x3fc0000 0x40000>;
};
};
};
};
错误:
[ 1.133941] SPI spi0.0:设置:忽略不受支持的模式位200
[ 1.140344] SPI-NOR spi0.0:无法识别的 JEDEC id 字节:FF ff ff ff FF
请提出您宝贵的想法和解决问题的方法。
谢谢。
金坛克
您可以通过进行以下更改在我们的 AM62-SK EVM 上演示4线 QSPI 模式:
a0797059@dasso:~/git/linux (HEAD detached at 08.06.00.006) $ git diff diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-sk.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-sk.dts index bd5463076e92..a2e484278dd8 100644 --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-sk.dts +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-sk.dts @@ -125,8 +125,8 @@ &ospi0 { spi_nor_flash: flash@0 { compatible = "jedec,spi-nor"; reg = <0x0>; - spi-tx-bus-width = <8>; - spi-rx-bus-width = <8>; + spi-tx-bus-width = <1>; + spi-rx-bus-width = <4>; spi-max-frequency = <25000000>; cdns,tshsl-ns = <60>; cdns,tsd2d-ns = <60>; diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi index 95ca9e6482ba..2689f6a36dfe 100644 --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi @@ -365,10 +365,6 @@ AM62X_IOPAD(0x00c, PIN_INPUT, 0) /* (E25) OSPI0_D0 */ AM62X_IOPAD(0x010, PIN_INPUT, 0) /* (G24) OSPI0_D1 */ AM62X_IOPAD(0x014, PIN_INPUT, 0) /* (F25) OSPI0_D2 */ AM62X_IOPAD(0x018, PIN_INPUT, 0) /* (F24) OSPI0_D3 */ - AM62X_IOPAD(0x01c, PIN_INPUT, 0) /* (J23) OSPI0_D4 */ - AM62X_IOPAD(0x020, PIN_INPUT, 0) /* (J25) OSPI0_D5 */ - AM62X_IOPAD(0x024, PIN_INPUT, 0) /* (H25) OSPI0_D6 */ - AM62X_IOPAD(0x028, PIN_INPUT, 0) /* (J22) OSPI0_D7 */ AM62X_IOPAD(0x008, PIN_INPUT, 0) /* (J24) OSPI0_DQS */ >; };
然后使用该 DTB 文件引导、您在内核日志中获得以下条目、指示 OSPI 器件探针运行良好:
root@am62xx-evm:~# dmesg | grep spi [ 1.221081] spi-nor spi0.0: s28hs512t (65536 Kbytes) [ 1.226115] 7 fixed-partitions partitions found on MTD device fc40000.spi.0 [ 1.233068] Creating 7 MTD partitions on "fc40000.spi.0": [ 1.238462] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3" [ 1.245188] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl" [ 1.251529] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot" [ 1.257966] 0x000000680000-0x0000006c0000 : "ospi.env" [ 1.264098] 0x0000006c0000-0x000000700000 : "ospi.env.backup" [ 1.270876] 0x000000800000-0x000003fc0000 : "ospi.rootfs" [ 1.277300] 0x000003fc0000-0x000004000000 : "ospi.phypattern"
然后、作为一个附加实验、当我删除与芯片选择相关的 pinmux 条目
AM62X_IOPAD (0x02c、PIN_OUTPUT、0)/*(F23) OSPI0_CSn0 */
我基本上得到与您报告的错误相同的错误:
root@am62xx-evm:~# dmesg | grep spi [ 1.220831] spi-nor spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff ff ff ff ff ff [ 1.227774] spi-nor: probe of spi0.0 failed with error -2
此致、Andreas