请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 已按照常见问题解答、使用 DFU 和闪存 eMMC 引导。
因此、接下来是首次使用板载 eMMC 3.1.4.1. 在通过 DFU 引导至 uBoot 后从用户指南的 U-Boot 对 eMMC 进行分区。
U-Boot # printenv 分区 uuuuid_disk=${uuuid_gpt_disk};name=rootfs、start=2MiB、siz=-、uuid=${uuuuid_gpt_rootfs} U-Boot # setenv uuid_gpt_disk ...第一个 uid... u-Boot # setenv uuid_gpt_rootfs ...second uid... U-Boot # GPT write MMC ${partitions}/* 是从 eMMC 列表获取的器件索引*/
使用 DFU 重新启动到 uBoot、检查 eMMC、如下所示:
=> MMC 列表
MMC@fa10000:0 (eMMC)
MMC@fa00000: 1.
MMC@fa20000: 2.
=> printenv 分区
partitions=uuid_disk=${uuid_gpt_disk};name=rootfs、start=0、size=-、uuid=${uuuuid_gpt_rootfs}
=>MMC 部件
MMC 设备的分区映射0 --分区类型: EFI
零件开始 LBA 结束 LBA 名称
属性
键入 GUID
分区 GUID
1 0x00000022 0x01da3fde "rootfs"
attr:0x000000000000
类型:ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
GUID:039d9248-8344-4e4b-95a0-6aeba09106.
MMC 器件命令输出与用户指南大不相同。
在刷写到 eMMC 并对电路板进行下电上电之后、将引导模式设置为 eMMC、不会向控制台产生任何输出。
我不确定哪个步骤是错误的,我怀疑分区不正确,但我遵循的步骤.
BTW,已修补 SDK8.6,也尝试使用 SDK8.5,结果相同。