This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何使用 EVM 连接 eth0和 eth1

Guru**** 1963975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1246168/tda4vm-how-to-connect-eth0-and-eth1-using-evm

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家

我想使用外部服务器作为软件时钟源进行测试。 在此测试中、我要使用 EVM 的 eth0作为透明时钟、使用 EVM 的 eth1作为需要同步的时钟。 同步顺序应为 server -> eth0 -> eth1。 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ETH0不能是透明时钟、因为透明时钟有两个接口。 因此、我对您的设置不是很清楚。

    但是,您可以使用 php2sys 来同步 eth0和 eth1对应的硬件时钟。 foe 更多关于如何做帽子的详细信息,请参阅 phc2sys 的手册页。 另外、在您的情况下、eteh0和 eeth1对应哪个 CPSW? 默认情况下、它们位于不同的 CPSW 实例中。 但如果它们处于同一 CPSW 实例中、则会共享用于 PTP 的 CPTS 时钟、默认情况下会同步。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这解决了我的一些问题

    能否连接 cpsw2G 和 CPSW9G? 如何配置虚拟局域网?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    cpsw2G 和 CPSW9G 能否连接?

    如果您是说在外部、那么是的、则可以连接它们。

    如何配置虚拟局域网?

      有关相同内容、请参阅该 software-dl.ti.com/.../CPSW2g.html

    此致、
    坦迈

x 出现错误。请重试或与管理员联系。