This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家
我想使用外部服务器作为软件时钟源进行测试。 在此测试中、我要使用 EVM 的 eth0作为透明时钟、使用 EVM 的 eth1作为需要同步的时钟。 同步顺序应为 server -> eth0 -> eth1。 如何实现?
您好!
ETH0不能是透明时钟、因为透明时钟有两个接口。 因此、我对您的设置不是很清楚。
但是,您可以使用 php2sys 来同步 eth0和 eth1对应的硬件时钟。 foe 更多关于如何做帽子的详细信息,请参阅 phc2sys 的手册页。 另外、在您的情况下、eteh0和 eeth1对应哪个 CPSW? 默认情况下、它们位于不同的 CPSW 实例中。 但如果它们处于同一 CPSW 实例中、则会共享用于 PTP 的 CPTS 时钟、默认情况下会同步。
此致、
坦迈