This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,J7 Champ!
我的客户想在 A72 Linux-TDA4VM 之上提供 PROCESSOR-SDK-LINUX-SK 的 CAN 接口。
您能否检查 SDK 版本上是否激活了 CAN 接口? 如果未激活、请告知我们如何激活。 以及在 SK-TDA4VM 或 J7 EVM 上进行验证方法。
谢谢。
此致、
插孔
你好,Tarun
我的客户尝试在 SK-TDA4VM 上启用 CANFD、而不是在 J721E EVK 上启用 CANFD。
您能否尝试为 SK-TDA4VM (EdgeAI) SDK 支持 CANFD 补丁?
谢谢。
此致、
杰克·查
您好、Jack、
在9.x SDK 中、SDK 团队已删除 SK-TDA4VM 的 MCAN 的器件树条目。
请参考 MCAN 的8.x SDK 器件树条目: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-sk.dts?h=ti-linux-5.10.y#n203
此致、
大沼市
您好、Jack、
尝试将此补丁应用于 SK-TDA4VM 的器件树:
我已确认这适用于 TI SDK 9.1版本。
此致、
大沼市
你好、Takuma。 Mnay 感谢您的支持。