This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:支持 A72 PROCESSOR-SDK-LINUX-SK 所需的 CAN 驱动程序

Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1334615/processor-sdk-j721e-can-driver-support-needed-for-a72-linux-of-processor-sdk-linux-sk-tda4vm

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
主题中讨论的其他器件:SK-TDA4VM

你好,J7 Champ!

我的客户想在 A72 Linux-TDA4VM 之上提供  PROCESSOR-SDK-LINUX-SK 的 CAN 接口。

您能否检查 SDK 版本上是否激活了 CAN 接口?  如果未激活、请告知我们如何激活。 以及在 SK-TDA4VM 或 J7 EVM 上进行验证方法。

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否连接了电路板并检查了 CAN 接口是否已打开? 如果不是、则需要根据 CAN 实例要求将状态更改为已启用。

    您说的是 EVM 以及 EVM-TDA4VM  PROCESSOR-SDK-LINUX-SK? SK SDK 适用于入门套件、但不适用于 EVM

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tarun

    我的客户尝试在 SK-TDA4VM 上启用 CANFD、而不是在 J721E EVK 上启用 CANFD。

    您能否尝试为 SK-TDA4VM (EdgeAI) SDK 支持 CANFD 补丁?

    谢谢。

    此致、  

    杰克·查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    在9.x SDK 中、SDK 团队已删除 SK-TDA4VM 的 MCAN 的器件树条目。

    请参考 MCAN 的8.x SDK 器件树条目: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-sk.dts?h=ti-linux-5.10.y#n203

    此致、

    大沼市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    尝试将此补丁应用于 SK-TDA4VM 的器件树:

    e2e.ti.com/.../0001_2D00_Enable_2D00_MCAN_2D00_for_2D00_SK_2D00_TDA4VM_2D00_on_2D00_6.1_2D00_kernel.patch

    我已确认这适用于 TI SDK 9.1版本。

    此致、

    大沼市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma。 Mnay 感谢您的支持。