This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:支持 A72 PROCESSOR-SDK-LINUX-SK 所需的 CAN 驱动程序

Guru**** 2005520 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1334615/processor-sdk-j721e-can-driver-support-needed-for-a72-linux-of-processor-sdk-linux-sk-tda4vm

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
主题中讨论的其他器件:SK-TDA4VM

你好,J7 Champ!

我的客户想在 A72 Linux-TDA4VM 之上提供  PROCESSOR-SDK-LINUX-SK 的 CAN 接口。

您能否检查 SDK 版本上是否激活了 CAN 接口?  如果未激活、请告知我们如何激活。 以及在 SK-TDA4VM 或 J7 EVM 上进行验证方法。

谢谢。

此致、  

插孔