Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11, TPS720
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、TPS720、TPS7A11
您好!
我正在处理用于替换基于 OMAPL138 SoC 的平台的设备。 在 Linux 的早期启动期间、我遇到了某些单元间歇性挂起的问题。 我们已将 LDO 从 TPS72012DRVT 更改为 TPS7A1112PDRVR、后者用于为 OMAPL138 (E05、H14、N07)和 PLL0_VDDA (L15)上的 RVDd 引脚供电。 单元从 ROM 引导加载程序正确启动(我们启动 U-boot)、但在引导 Linux 时失败。
我怀疑这是因为我们在 Linux 的早期初始化期间配置了一些硬件(I2C、SPI USB 等)、我可以看到大约18mV 1.252- 1.234的压降。 此 LDO 以及错误的症状是从之前的版本进行的唯一更改、这使我认为这是问题的原因。
我的问题是:
- OMAPL138 SoC 对 PLL0_VDDA 和 RVDd 引脚上的压降的敏感性有多大? (在我看来、我们仍然完全处于规格之内。)
-是否有任何内部受到上述压降的影响,导致所述的行为? (请参阅下面的串行日志)
```
正在启动内核...
正在解压缩 Linux... 完成、引导内核
```
如果有缺失的信息、我很乐意向您提供更多详细信息。 我主要是一名软件工程师。
此致、
帕特里克·诺德瓦尔