This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-VDDA:EP 和 PLL0_VDDA 压降灵敏度

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11, TPS720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1316061/omapl138b-ep-rvdd-and-pll0_vdda-voltage-drop-sensitivity

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、TPS720、TPS7A11

您好!

我正在处理用于替换基于 OMAPL138 SoC 的平台的设备。 在 Linux 的早期启动期间、我遇到了某些单元间歇性挂起的问题。 我们已将 LDO 从  TPS72012DRVT 更改为  TPS7A1112PDRVR、后者用于为 OMAPL138 (E05、H14、N07)和 PLL0_VDDA (L15)上的 RVDd 引脚供电。 单元从 ROM 引导加载程序正确启动(我们启动 U-boot)、但在引导 Linux 时失败。
我怀疑这是因为我们在 Linux 的早期初始化期间配置了一些硬件(I2C、SPI USB 等)、我可以看到大约18mV 1.252- 1.234的压降。 此 LDO 以及错误的症状是从之前的版本进行的唯一更改、这使我认为这是问题的原因。  

我的问题是:

- OMAPL138 SoC 对 PLL0_VDDA 和 RVDd 引脚上的压降的敏感性有多大? (在我看来、我们仍然完全处于规格之内。)

-是否有任何内部受到上述压降的影响,导致所述的行为?  (请参阅下面的串行日志)

```

正在启动内核...

正在解压缩 Linux... 完成、引导内核

```

如果有缺失的信息、我很乐意向您提供更多详细信息。 我主要是一名软件工程师。


此致、  
帕特里克·诺德瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    感谢您的提问。

    请预计在几个工作日内收到回复。

    感谢您的耐心。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    感谢您的查询。

    您能否帮助我了解在更改 LDO 之前是否没有出现问题。  

    我的问题是:

    - OMAPL138 SoC 对 PLL0_VDDA 和 RVDd 引脚上的压降的敏感性有多大? (在我看来、我们仍然完全处于规格之内。)

    -是否有任何内部受到上述压降的影响,导致所述的行为?  (请参阅下面的串行日志)

    [/报价]

    处理器 ROC 包含电压和纹波的变化。

    请验证 LDO 之间在电容器和布局方面是否有任何建议变化。

    请以 LDO 编号作为标题来启动 E2E 查询、以便从 LDO 团队获得所需的支持。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 从 LDO 输出一个10uF 的电容之后测量电压。  我已选中、下面是 LDO 输入和输出电容的相关建议。

    很抱歉、我不熟悉 ROC 这个首字母缩略词、这意味着什么? 您是否省去了 RVDd 引脚允许的电压电平? 如果是、我们处于在20MHz 带宽下测得的电压和纹波的输入间隔内。 测得的电压+纹波的范围为1.20至1.26V、且始终包含纹波。 该误差似乎与12mV +-~8mV 纹波的突然下降重合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否帮助我了解在更换 LDO 之前是否没有出现问题。  [/报价]

    请提供。 您的想法。

    很抱歉,但我不熟悉首字母缩略词 ROC,

    是否要更换现有电路板上的 LDO、或者这是新设计?

    此致、

    斯里尼瓦萨  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是现有电路板上的替代产品。 在更换之前我们没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    谢谢你。

    之前使用的 LDO 是射频 LDO。  

    TPS720 350 mA、超低输入电压、 射频低压降 L 具有偏置引脚的内联稳压器

    当前 LDO 为  

    TPS7A11 500mA 低输入电压、低 VOUT、超低压降稳压器

    我看到输入电容器和输出电容器建议之间存在差异。

    您能否验证是否已注意到所有建议的更改。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您向哪一个上限推荐? 我有铁氧体 和3个电容器。在输出 BLN15HG102SN1 + 10uF + 2*100nF 在输出上,在输入上有2*22uF 和在偏置22uF。 我将把您的回复转发给我们的硬件工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    谢谢你。

    这些是数据表中推荐用于 LDO 的电容。

    请分享答案、同时让他 知道以前使用的 LDO 是射频 LDO。 硬件 工程师可能有选择 LDO 的理由。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    我没有从你那里听到,并关闭了线程。

    此致、

    斯里尼瓦萨