This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:CSI-RX 的眼图规格是什么?

Guru**** 2541030 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4AL-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1341842/tda4al-q1-what-is-the-eye-spec-of-csi-rx

器件型号:TDA4AL-Q1

您好、

我们的客户正在检查 CSI-RX 的信号质量。 我们无法在高速设计指南中找到包括眼高和眼宽在内的眼图规格。 您能帮助检查一下吗? 谢谢

此致、

朱兴宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu:

    请参阅 Jacinto 7高速接口布局指南中的下表

    谢谢。此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的答复。 这些参数看起来像是针对 LP 相的参数。 我想知道我们是否有 HS 相的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu:

    我需要详细了解这个主题。 我将在下星期一(2024年4月1日)下班前向您提供更新。

    谢谢。此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    TDA4AL-Q1 D-PHY 已正式符合 MIPI D-PHY v1.2标准。 我的理解是、低于2.5Gbps 的数据速率没有眼图要求;此外、在 MIPI D-PHY v1.2中没有特定的眼图要求。 然而、MIPI D-PHY v2.1向后兼容 v1.2、它有眼图要求。 出于机密性原因、我无法在此分享、因此请在该链接中找到 MIPI D-PHY v2.1文档: https://www.mipi.org/specifications/d-phy。相关部分将在  10.2.4接收器眼图规格

    此致、
    标记