请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AL-Q1 您好、
我们的客户正在检查 CSI-RX 的信号质量。 我们无法在高速设计指南中找到包括眼高和眼宽在内的眼图规格。 您能帮助检查一下吗? 谢谢

此致、
朱兴宇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Xingyu:

谢谢。此致、
标记
尊敬的 Xingyu:
TDA4AL-Q1 D-PHY 已正式符合 MIPI D-PHY v1.2标准。 我的理解是、低于2.5Gbps 的数据速率没有眼图要求;此外、在 MIPI D-PHY v1.2中没有特定的眼图要求。 然而、MIPI D-PHY v2.1向后兼容 v1.2、它有眼图要求。 出于机密性原因、我无法在此分享、因此请在该链接中找到 MIPI D-PHY v2.1文档: https://www.mipi.org/specifications/d-phy。相关部分将在 10.2.4接收器眼图规格 。
此致、
标记