This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何实施在 MSRAM 上运行的 Linux 系统引导 R5F CPU 项目

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1312501/am6442-how-to-implement-a-linux-system-boot-r5f-cpu-project-running-on-msram

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVMSysConfig

MCU+SDK 9.1

Linux+SDK 8.6

TMDS64EVM

您好:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1300880/am6442-run-r5-from-sram-with-a53-running-linux

在测试过程中、我们遇到了一个问题、即程序在 DDR 上的运行速度比在 MSRAM 上的运行速度慢。 上面的链接是我们先前提出的问题、也是我的问题的背景。

首先回答上一链接中提出的问题:

我使用的示例是 GPIO_LED_BLINK、它来自 MCU+SDK 9.1软件包。 该示例的工程名称为 GPIO_LED_BLINK _am64x_evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang。 我们可以看到、这是一个在 R5F0-0内核上运行的程序。 我以前看过该程序、只有外设的示例代码控制是 GPIO 的输出、而不是输入。 我的理解是、它不存在上述链接中提到的与输入中断相关的问题。

GPIO_LED_BLINK 示例成功配置为从 Linux 引导到 DDR、可以观察到 LED 指示灯闪烁。

我还看过 AM64x Academy 多核模块开发文档、其中似乎没有提到如何在 Linux 系统的器件树中分配 SRAM 节点。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AeMVTHckwFDmFoNkRHpRPw__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST  

我要实现  在 MSRAM 上运行的 Linux 系统引导 R5F CPU 项目:

对于 CCS 工程、请参阅并比较在 DDR 和 MSRAM 程序上运行的 linker.cmd 和 example.syscfg 文件。 针对 example.syscfg 文件完成以下配置(可以在 example.syscfg 中修改 MCU+SDK 9.1 linker.cmd、并将资源表大小设置为0x1000)。

MSRAM  :origin = 0x70080000、length = 0x40000

更改为

MSRAM0  :origin = 0x70080000、length = 0x1000

MSRAM1  :origin = 0x70081000,length = 0x3F000

更改了部分

MSRAM0 -> resource_table

MSRAM1 -> Text Segments、Code and Read Only Data、Data Segment、Memory Segments、Stack Segments、Initialization and Exception Handling

使用上述更改进行测试后、我发现未成功加载程序。

根据上述测试以及帖子上的回复、我有以下问题:

>首先,如果我记得正确的话,在客户的设备树中修改过的保留内存部分专门用于 DDR。 您可以在 am64-main.dtsi 文件中找到 SRAM 分配。 因此、如果客户要添加 SRAM 分配、则需要将其添加到 SRAM 节点而不是 DDR 节点。

k3-am64-main.dtsi 文件中的 SRAM 节点位于何处? 如何分配 SRAM? 分配 SRAM 后、我需要对 K3-am642-evm.dts 文件进行哪些更改?

 

>第二,请注意,我们只测试了1MB Virtio 部分作为工作在 DDR ,而不是在 SRAM。 我不确定资源表是否也需要位于 DDR 中、或者它是否可以进入 SRAM 中。 但这是另一项要测试的内容。

是否验证 R5F CPU 程序已由 Linux 系统引导至 MSRAM 存储器? 或者它在理论上工作吗?

如果已经过验证并且可行、TI 能否提供修改示例供我们参考、包括修改器件树文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    很高兴听到您正在取得进步! 我将把它分为不同的步骤、以便我更轻松地跟踪您的位置。

    步骤1:修改 GPIO 闪烁示例、以便能够从 Linux 加载(已完成)  

    添加一个资源表、并按如下所述更新 linker.cmd 文件:  
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AeMVTHckwFDmFoNkRHpRPw__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST

    步骤2:确保 R5F 存储器分配不与 Linux 冲突  

    请参阅 AM64x 学院多核模块的"如何分配内存"页面
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=7qm9DIS__LATEST&node=A__AbwqjEswy38Z6lZWYQC-5g__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST

    Linux SRAM 分配在文件 k3-am64-main.dtsi、节点 OS_SRAM 中定义、

            oc_sram: sram@70000000 {
                    compatible = "mmio-sram";
                    reg = <0x00 0x70000000 0x00 0x200000>;
                    #address-cells = <1>;
                    #size-cells = <1>;
                    ranges = <0x0 0x00 0x70000000 0x200000>;
    
                    tfa-sram@1c0000 {
                            reg = <0x1c0000 0x20000>;
                    };
    
                    dmsc-sram@1e0000 {
                            reg = <0x1e0000 0x1c000>;
                    };
    
                    sproxy-sram@1fc000 {
                            reg = <0x1fc000 0x4000>;
                    };
            };
    

    因此、R5F 无法使用 SRAM 地址0x701C_0000至0x701F_FFFF。

    第3步:尝试将除资源表和 VRINGS 之外的所有内容放入 SRAM  

    请不要尝试从步骤1中的工作示例中移动资源表或 VRNG。 现在把它们留在原位。 我们只需要测试 Linux 是否可以将程序数据放入 R5F 内核的 SRAM 中。

    我今天没有时间放完整的示例。 但我希望您可以将要提供给 R5F 的数据段添加到 oc_SRAM devicetree 节点中。 假设您将其称为 r5f0_0_MEMORY@80000。

    然后、您应该能够将指向新 SRAM 分配 r5f0_0_MEMORY 的链接作为可选的 SRAM 属性传递到板级 devicetree 文件上的 r5f0_0节点中。

    如需更多信息、请参阅 Linux SDK、board-support/ti-linux-kernel-6.1.46+gitAUTOINC+247b2535b2-g247b2535b2/Documentation/devicetree/bindings/remoteproc/ti、k3-r5f-rproc.YAML。

    我希望它看起来与您在 K3-am642-evm.dts 节点&main_r5fss0_core0中看到的"存储器区域"属性中存储器分配 的引用类似。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick W ü,

    现在可以从在 MSRAM 上运行的 Linux 引导 R5F 内核、并且 Linux 可以正常运行。

    但仍有一些问题,这些问题如下:

    • 如果 M4F 没有运行此程序、R5F0-0 (MSRAM)、R5F0-1 (DDR)、R5F1-0 (DDR)、R5F1-1 (DDR)可从 Linux 正常启动、并且 Linux 正在正常运行。

    当我今天对它进行测试时、我发现所有 mcu+ core 相关.out 文件以前都没有删除。

    只删除运行在 R5F0-0和 MSRAM 区域中的 GPIO_LED_BLINK 项目的.out 文件。

    MCU+内核链接的其余部分工作如下(不修改 IPC_rpmsg_echo_linux 示例):

    > R5F0-1 -> ipc_rpmsg_echo_linux_am64x-evm_r5fs0-1_freertos_ti-arm-clang.out

    >r5F1-0 -> ipc_rpmsg_echo_linux_am64x-evm_r5fs1-0_freertos_ti-arm-clang.out

    >r5F1-1 -> ipc_rpmsg_echo_linux_am64x-evm_r5fs1-1_freertos_ti-arm-clang

    >m4f -> ipc_rpmsg_echo_linux_am64x-evm_m4fs0-0_freertos_ti-arm-clang.out

    删除连接到 M4F 内核的.out 文件。 AM64x EVM 板再次通电后、 我们发现 Linux 可以正常运行、并且 COM 端口可以向 Linux 输入命令。

    目前我们没有使用 M4F 内核、因此我们没有进一步测试它。

    • 当 R5F0-0运行于 MSRAM 上时、其余的 R5F 内核运行于 DDR 存储器上。 在 DDR 上运行的 R5F 无法使用 IPC_rpmsg 进行 R5F 内核之间的数据交互、Linux 和 R5F 可以使用 IPC_rpmsg 进行数据交互(使用 ti-rpmsg-char 进行测试)。

    我修改 ipc_rpmsg_echo_linux 示例、 IPC_rpmsg 模块仅在 R5F0-1、R5F1-0和 R5F1-1中进行测试。

    IPC rpmsg echo.c 修改 R5F0-1项目的文件

    //In ipc_rpmsg_echo.c file 105-112 line
    uint32_t gRemoteCoreId[] = {
    //    CSL_CORE_ID_R5FSS0_0,
        CSL_CORE_ID_R5FSS0_1,
        CSL_CORE_ID_R5FSS1_0,
        CSL_CORE_ID_R5FSS1_1,
    //    CSL_CORE_ID_M4FSS0_0,
        CSL_CORE_ID_MAX /* this value indicates the end of the array */
    };
    
    //In ipc_rpmsg_echo.c file 316 line
    if( IpcNotify_getSelfCoreId() == CSL_CORE_ID_R5FSS0_1 )

    R5F1-0和 R5F1-1工程不会被修改。

    测试后、结果与下面链接上的描述一致:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1256786/am6442-ipc_rpmsg_echo_linux-rpmsg-cannot-be-used-for-data-transfer-between-r5f-and-m4f-cores-in-linux

    TI 将来会考虑优化这款器件吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    调试的后续步骤

    1) 1)只是三重检查:您在 MCU+ SDK 和 Linux SDK 中都使用哪个版本的 SDK?

    2)我很难确切地理解你描述的内容:

    1.  Linux 成功引导 R5F0-0内核项目(GPIO_LED_BLINK)在 MSRAM 上运行。  我们可以看到这些 LED 在闪烁(其他 R5F、M4F 项目仍在 DDR 上运行)。

     2. 在 Linux 系统的 Remoteproc 驱动程序启动 MCU+内核后  Linux 系统卡住、Linux 系统的 LED 指示灯停止闪烁(LD23) 。 Linux 系统无法接受来自 COM 端口的任何指令。 Linux 启动日志发布在以下部分中。

    如果我正确理解这一点、R5F 内核会继续按预期运行(即 GPIO_LED_BLINK 示例继续使 LED 闪烁)、但同时 Linux 会无响应?

    3) 3)您是否进行检查以确保在 UART 上没有资源冲突? 如果 Linux 和 R5F 代码尝试使用同一个 UART 外设、则可能会发生不良情况。 如需更多信息、请访问 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=7qm9DIS__LATEST&node=A__AROmAnuFxeqz306G2XuoZw__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST

    4)确保所有内核之间没有存储器冲突(即 R5F 项目和 M4F 内核之间、以及这些内核与 Linux 之间)。  

    如果事情仍然无法正常工作该怎么办?  

    如果您仍然无法使其正常工作、请随时给 Tony 一个修改后的项目供我查看。 请突出显示您所做更改的确切位置- Git 补丁是一种非常好的方式、可以在我们的示例中准确显示您所做的更改。

    如果你还没有使用 git 版本控制,我强烈建议你开始使用它。 它使跟踪所有更改和测试变得更加容易。 如需更多信息、请访问 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=7qm9DIS__LATEST&node=A__AThWljFSwXcdQKgF4QGSXw__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick W ü,

    非常感谢您的答复。

    您是对的!

    Linux 现在可以引导 R5F 内核在 MSRAM 上运行、而 M4F 内核和 Linux 系统可以正常运行。 基于此、无论 MCU+内核之间的共享存储器区域是在 DDR 或 MSRAM 上配置以进行测试、RPMSG 模块都可以正常工作。

    因为我赶时间进行测试、所以使用了一些错误的文件来测试产生的错误。

    使用 MCU+SDK 9.1进行测试

    >如果 M4F 没有运行程序,R5F0-0 (MSRAM)、R5F0-1 (DDR)、R5F1-0 (DDR)、R5F1-1 (DDR)可以从 Linux 正常启动,而 Linux 正在正常运行。

    可能是我使用了错误的.dTB 文件进行测试。 根据上述回复修改生成的.dtb 文件没有问题。 M4F 内核(DDR)可正常启动。

    >当 R5F0-0在 MSRAM 上运行时、R5F 内核的其余部分都在 DDR 内存上运行。 在 DDR 上运行的 R5F 无法使用 IPC_rpmsg 进行 R5F 内核之间的数据交互、Linux 和 R5F 可以使用 IPC_rpmsg 进行数据交互(使用 ti-rpmsg-char 进行测试)。

    我已经重新配置了在系统项目中使用 IPC 的 MCU+内核、但在测试期间、我没有重新编译所有 MCU+项目、也没有替换所有.out 文件。 我猜是一些 MCU+内核一直在执行 IpcNotify_syncall (SystemP_WAIT_FOREVER)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    很高兴听到一切都在为您服务! 如果您有任何其他问题、请随时创建新主题帖。

    后续

    可以帮个忙吗? 您提出了一个非常好的问题。 根据我们的讨论、我想创建一个新的 AM64x Academy 页面。 您是否可以附加 Linux devicetree 文件和远程内核链接器文件的这些部分?  

    Linux devicetree:
    SRAM devicetree 节点
    引用 SRAM 的远程内核 devicetree 节点

    远程核心链接器文件:
    您为 DDR 和 SRAM 分配不同区域的器件

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick

    没问题。 我一直在学习 AM64x Academy。 同时也希望 AM64x Academy 能够帮助更多 AM64x 用户。

    以 MCU+SDK 中的 GPIO LED 闪烁为例。(Linux SDK 8.6 / MCU+SDK 9.1)。

    为了在 MSRAM 中实现 Linux 引导 R5F 运行、主要更改如下:

    • Linux devicetree--> k3-am64-main.dtsi (只能修改它。 无需修改 other.dtsi/.dts 文件)

    //SRAM devicetree 节点

    oc_sram: sram@70000000 {
    		compatible = "mmio-sram";
    		reg = <0x00 0x70000000 0x00 0x200000>;
    		#address-cells = <1>;
    		#size-cells = <1>;
    		ranges = <0x0 0x00 0x70000000 0x200000>;
    
            //SRAM node allocation -> MSRAM: ORIGIN = 0x70080000 , LENGTH = 0x40000 
    		main_r5fss0_core0_msram:r5fss0_core0_msram@80000 {
    			reg = <0x80000 0x40000>;
    		};  
    
    		atf-sram@1c0000 {
    			reg = <0x1c0000 0x20000>;
    		};
    
    		dmsc-sram@1e0000 {
    			reg = <0x1e0000 0x1c000>;
    		};
    
    		sproxy-sram@1fc000 {
    			reg = <0x1fc000 0x4000>;
    		};
    	};
    

    //引用 SRAM 的远程核心 devicetree 节点

    		main_r5fss0_core0: r5f@78000000 {
    			compatible = "ti,am64-r5f";
    			reg = <0x78000000 0x00010000>,
    			      <0x78100000 0x00010000>;
    			reg-names = "atcm", "btcm";
    			ti,sci = <&dmsc>;
    			ti,sci-dev-id = <121>;
    			ti,sci-proc-ids = <0x01 0xff>;
    			resets = <&k3_reset 121 1>;
    			firmware-name = "am64-main-r5f0_0-fw";
    			ti,atcm-enable = <1>;
    			ti,btcm-enable = <1>;
    			ti,loczrama = <1>;
    			sram = <&main_r5fss0_core0_msram>; //sram node reference
    		};

    • 远程核心连接器文件( linker.cmd 文件 )

    //您将不同区域分配给 DDR 和 SRAM 的部件

    SECTIONS
    {
        .vectors  : {
        } > R5F_VECS   , palign(8) 
    
        GROUP  :   {
        .text.hwi : {
        } palign(8)
        .text.cache : {
        } palign(8)
        .text.mpu : {
        } palign(8)
        .text.boot : {
        } palign(8)
        .text:abort : {
        } palign(8)
        } > MSRAM  
    
    
        GROUP  :   {
        .text : {
        } palign(8)
        .rodata : {
        } palign(8)
        } > MSRAM  
    
    
        GROUP  :   {
        .data : {
        } palign(8)
        } > MSRAM  
    
    
        GROUP  :   {
        .bss : {
        } palign(8)
        RUN_START(__BSS_START)
        RUN_END(__BSS_END)
        .sysmem : {
        } palign(8)
        .stack : {
        } palign(8)
        } > MSRAM  
    
        GROUP  :   {
        .irqstack : {
            . = . + __IRQ_STACK_SIZE;
        } align(8)
        RUN_START(__IRQ_STACK_START)
        RUN_END(__IRQ_STACK_END)
        .fiqstack : {
            . = . + __FIQ_STACK_SIZE;
        } align(8)
        RUN_START(__FIQ_STACK_START)
        RUN_END(__FIQ_STACK_END)
        .svcstack : {
            . = . + __SVC_STACK_SIZE;
        } align(8)
        RUN_START(__SVC_STACK_START)
        RUN_END(__SVC_STACK_END)
        .abortstack : {
            . = . + __ABORT_STACK_SIZE;
        } align(8)
        RUN_START(__ABORT_STACK_START)
        RUN_END(__ABORT_STACK_END)
        .undefinedstack : {
            . = . + __UNDEFINED_STACK_SIZE;
        } align(8)
        RUN_START(__UNDEFINED_STACK_START)
        RUN_END(__UNDEFINED_STACK_END)
        } > MSRAM  
    
    
        GROUP  :   {
        .ARM.exidx : {
        } palign(8)
        .init_array : {
        } palign(8)
        .fini_array : {
        } palign(8)
        } > MSRAM  
    
        .bss.user_shared_mem (NOLOAD) : {
        } > USER_SHM_MEM    
    
        .bss.log_shared_mem (NOLOAD) : {
        } > LOG_SHM_MEM    
    
        .bss.ipc_vring_mem (NOLOAD) : {
        } > RTOS_NORTOS_IPC_SHM_MEM    
    
        .bss.nocache (NOLOAD) : {
        } > NON_CACHE_MEM    
        
        // Add resource_table
        GROUP  :   {
        .resource_table : {
        } palign(4096)
        } > DDR_0  
    }
    
    MEMORY
    {
        R5F_VECS   : ORIGIN = 0x0 , LENGTH = 0x40 
        R5F_TCMA   : ORIGIN = 0x40 , LENGTH = 0x7FC0 
        R5F_TCMB0   : ORIGIN = 0x41010000 , LENGTH = 0x8000 
        NON_CACHE_MEM   : ORIGIN = 0x70060000 , LENGTH = 0x8000 
        MSRAM   : ORIGIN = 0x70080000 , LENGTH = 0x40000 
        USER_SHM_MEM   : ORIGIN = 0x701D0000 , LENGTH = 0x80 
        LOG_SHM_MEM   : ORIGIN = 0x701D0080 , LENGTH = 0x3F80 
        RTOS_NORTOS_IPC_SHM_MEM   : ORIGIN = 0x701D4000 , LENGTH = 0xC000 
        FLASH   : ORIGIN = 0x60100000 , LENGTH = 0x80000 
        
        DDR_0   : ORIGIN = 0xA0100000 , LENGTH = 0x1000 // Allocate the DDR area to place the resource table
        DDR_1   : ORIGIN = 0xA0101000 , LENGTH = 0xEFF000 
        LINUX_IPC_SHM_MEM   : ORIGIN = 0xA0000000 , LENGTH = 0x100000 
    }

    不要忘记向项目中添加资源表、 我使用 example.syscfg 文件进行配置(IPC->Linux A53 IPC RP 消息)

    现在、我并不担心 Linux 如何引导 M4F 在 MSRAM 上运行、因此我没有在我身边进行测试。 我希望 Nick 可以在 AM64x Academy 上加入该团队。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    这太棒了、再次感谢您与我共享您的代码! 当我有一些空闲时间在多核学院添加更多页面时、我将以您的示例为基础进行构建。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    我正在努力添加我们讨论过的有关 R5F 和 M4F 的 SRAM 示例。 我确实注意到有一件事可能影响您的用例、也可能不影响您的用例:

    我以 IPC_rpmsg_echo_linux 示例 SDK 9.1为基础进行构建。

    我查看了 R5F0_0 SysConfig、其中设置了 TI 驱动程序移植层> MPU ARMv7 > CONFIG_MPU_Region3、以确保 SRAM 存储器区域已选中"允许代码执行"。

    默认情况下、"Access Permissions (访问权限)"列出了"Supervisor RD+WR、User RD (主管 RD+WR、用户 RD)"。 我不确定这是否会阻止堆栈正常运行、或者您是否需要将其更新为 "Supervisor RD+WR、User RD+WR"。

    此致、

    尼克