This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:PROCESSOR-SDK-J721S2

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-J721S2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1300958/processor-sdk-j721s2-processor-sdk-j721s2

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

我是 TI 专家、

当我安装 PROCESSOR-SDK-J721S2时、如下图所示、停止过程失败。

1.tftpboot:无法访问"* image-.bin"。

2.失败后,我发现没有 /linux-devkit 文件夹下。 我们需要 SDK 来编译代码。

环境:

ubuspu 22.04 LTS
请帮助解决这个问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个已知的问题、将在几周后发布的新推出的 SDK 9.1中得到解决。

    此致、

    坦迈